This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:稳定性和增益 lt;1.

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984716/ths4531a-stability-and-gain-1

器件型号:THS4531A

大家好、

我正在使用 THS4531A 开发一个模拟调节电路、以通过系统的模拟输入-10/+10V 来驱动 ADC (0-3V)。 在该部分周围、我设计了一个具有直流增益=-0.232、Fcut = 16kHz 和 Q = 0.5的 MFB 滤波器。 它在仿真中似乎没有任何稳定性问题。

我刚刚阅读了一份应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slyt336/slyt336.pdf 、其中讨论了 FDA 和增益小于1的可能稳定性问题、并提出了一个具有输入分压器的解决方案。

现在、我想知道我的电路(不使用这样的输入分压器)是否会遇到稳定性问题。 是否有人具有此 FDA 的相关经验并能为我提供帮助?

此致、

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午阿莱西奥

    很遗憾、Jim Karki 仍然在那里提供应用手册、这完全是错误的、误导性的、经常出现这种情况、我在这一主题上发表了一篇文章、

    https://www.planetanalogue.com/are-inverting-attenuators-with-voltage-feedback-op-amps-inherently-unstable-and-why-might-you-want-to-apply-them-insight-11/#

    不确定您是否需要这些10千欧接地、差分 MFB 在每侧显示的输入阻抗等于第一个电阻、如果您有输入阻抗、则可以仅针对该值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Allesio、这些齐纳二极管与 C2元件并联增加了大量电容、不确定您是否确实需要4.7V 齐纳二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个选项 Allesio、  

    我为此调整了一个早期电路、因此忽略原理图的编号(而不是值)。下表中的 RC 编号以及右下角的理想单端原理图

    您的每侧输入电阻现在约为6k Ω、因此我只是为此而设计的

    2、输出环路内部的20欧姆是可选的、我们发现有时反馈 C 位于无功输出级阻抗上有助于实现稳定性

    3.我把你的电容器压到地面上的一个差分 C,然后去掉了齐纳二极管

    4、您说的是16kHz 截止频率-不确定是 Fo 还是 F-3dB、我用它作为 Fo、得到的结果约为10.2kHz F-3dB

    如果我知道如何插入仿真文件、我会、但还不会、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查低相位裕度的一种快速方法是查看输出差分噪声宽带-实际上、我们在40MHz 时处理该尖峰、易于修复、我将对此进行一些处理、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我尝试附加该文件、此外、如果没有有关加载的更多信息、我就不会再使用它了-现在我没有任何信息、 但是如果有 RC 方面的问题、我需要让它来提高稳定性、嗯、我已经尝试了插入工具、但很不幸、将文件复制到窗口或顶部栏中、显示为 URL/FILE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../THS4531a-16kHz-MFB.zip

    好的、显然您需要将其作为 zip 文件夹附加? 有点痛苦、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、非常感谢您的解释、稍后我将更深入地介绍一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出端、有一个用于 OUT+和 OUT-的 RC 级、作为后续 SAR ADC 的电荷降压。 两个电容器都接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的 RC 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100欧姆和0.01uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接通负载后、似乎已将谐振固定在更高的 F。我使用了一个差分5nF、与两个10nF 接地相同。  

    我已经为这种电路设置了另一个 LG 相位裕度文件、将其调整为我的 RC 值、在环路内使用0欧姆、可得出18度的相位裕度。 如果我将这里的 Riso 的相位裕度提高到每通道50欧姆、则会达到34度相位裕度-在这些值之外连接滤波器反馈 C 以获得改进非常重要。  

    如果您想尝试使用 RC 值等、这里是该文件 这里的另一个调优点是、在输入引脚上进行调谐、这会在更高的 F 增加相位裕度时将噪声增益整形。  

    e2e.ti.com/.../THS4531A-MFB-LG-2018-model-16kHz.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道为什么当 Riso =0 Ω 时相位裕度为18deg 时、我没有看到噪声尖峰、我犯了一个典型的错误、就是关注 RC 滤波器而不是输出引脚-是的、 如果我看一下、电路的标称相位裕度较低、如噪声尖峰所示