This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:单个分流器上有多个 AMC

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984820/amc3301-several-amc-on-a-single-shunt

器件型号:AMC3301

尊敬的支持:

如果我们在单个分流器上连接2个或更多 AMC3301、是否存在任何限制?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体而言、但为什么客户对此感兴趣?  

    您能否提供有关应用程序的一些背景信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    客户在其设计中需要冗余+一个测量和一个"检测"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  您能否分享什么是终端设备? 我了解您是否无法在论坛上分享详情/您是否没有这些详情。  

    您能否提供有关在系统中执行测量的位置的一些详细信息? 要测量的电流大小是多少?  

    AMC3301的输入阻抗通常为22k、请客户注意、两个22k 差分输入阻抗将与分流电阻器并联。 如果分流电阻器非常小、这不是问题、但它会略微改变输入端的预期电压。