This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6715:结至电路板热阻

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982734/lmh6715-junction-to-board-thermal-resistance

器件型号:LMH6715

大家好、

该器件的结至电路板热阻是多少?  我们在数据表中仅看到 θJC 和 θJA。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我一定可以开始为您获取热性能信息的过程。  除了需要 θJB μ A 之外、您还想知道其他热数据点吗?  您是否正在寻找在25°C 环境温度等标准数据表条件下执行的值?   

    如果您想了解特定测试条件下的热性能信息、请提供有关封装类型、功耗或其他因素的详细信息。  否则、我将努力为 LMH6715获取基线标准结至电路板热阻。  该标准测试条件/功耗方案可补充数据表信息、而定制测试条件可满足非常迫切的需求。  如果问题涉及到了解典型的 θJB Ω、我建议继续进行标准测试条件。  除了确认使用典型测试条件进行热建模之外、请在我们继续操作时、对时间线或需求的任何潜在变化作出响应。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看此 Alec!

    我将返回给客户以了解详情、并在收到所需的其他信息后立即通知您。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我将留意最新消息。  您也可以通过电子邮件将信息发送给我;我在 TI 目录中很容易找到。

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    θJB Ω 的典型值和测试条件就足够了。

    您认为这需要多长时间?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    与热建模团队的默认时间范围为~2周、您是否需要此信息的特定日期?  我已经在本周早些时候提交了请求;我可以修改请求、以尝试更快地安排时间。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我已通知客户时间范围、并将在客户有目标日期时告知您。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的更新!  我已经传递了热分析团队所需的信息、因此我们都应该准备好了。

    我将进行更新。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我有个好消息:我很早就收到了数据!  请参阅以下针对当前可用 LMH6715MA/NOPB 的测量值:

    θ JA:122.3 (接近数据表值)

    Theta JC:63.8 (接近数据表值)

    Theta JB:64.9

    请告诉我是否可以为其他任何事情提供帮助。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alec!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    不用客气!

    我很高兴能够提供帮助!

    阿尔茨