This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV762:应用程序问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984210/lmv762-application-problem

器件型号:LMV762

尊敬的团队,

当使用这个双路比较器的两个比较器中的一个时、我应该如何连接未使用的比较器? 是否有 LMV762的设计文件?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、您好!

    通过在正电源电压和负电源电压(GND)之间连接一个100k + 100k 分压器、您可以将一个输入连接到中间电源。 通过10k 电流限制电阻器将另一个输入连接到负电源电压(GND)。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    对于 LMV762、如果未使用的通道处于悬空状态、是否会影响另一个通道?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、您好!

    不建议让未使用的通道悬空、尤其是当我们讨论 CMOS 芯片时。 我绝对不会这样做。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的建议  谢谢 Kai

    卡盘