This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32404-Q1:我的应用在 LMH32404旁边的封装中安装了一个 APD 阵列。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32404, LMH32404-Q1, LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983803/lmh32404-q1-my-application-mounts-an-apd-array-in-a-package-beside-the-lmh32404

器件型号:LMH32404-Q1
主题中讨论的其他器件:LMH32404LMH32401

该电路包括 APD 阵列、封装引脚的内部封装布线、0201电阻器的布线、以及 LMH32404输入引脚的布线。

您是否有与 LMH32404输入相关的电感和电容如何影响 LMH32404性能的图表?

您是否有可用于此调查的 LMH32404 Spice 模型?

谢谢、archieb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archieb、

      我正在研究这个问题、并将在明天返回给您。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie B、您好!  

      此器件仍处于预发布状态、但您应该能够在 20k 增益下使用 LMH32401数据表图及其仿真模型(将增益设置为20k)。 这两个器件之间的区别在于 LMH32401是 LMH32404-Q1的单通道和非汽车版本、并且增益选择配置也为2千欧。 LMH32401数据表中的图2和4的输入电容因其频率性能而异、这与 LMH32404-Q1类似。  

    谢谢、

    Sima