This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:Iadj THS6212和 THS6222接线差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983997/ths6222-iadj-ths6212-and-ths6222-wiring-difference

器件型号:THS6222
主题中讨论的其他器件:THS6212

建议的 ths6212 IADJ 电路通过2K 电阻接地、建议的 ths6222 IADJ 电路直接接地。 我想知道:

1.导致不同设计的原因是什么?

2.如果 s6222 IADJ 在2K 下接地,是否会影响应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    您能否在 THS6212数据表中指出您所参考的是哪个图? 测试条件表明、该器件的电阻器 Radj 也为0欧姆。

    要进一步了解改变这个电阻器 Radj 的影响、请参阅  THS6212数据表的图15、22、34和55。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6222 IADJ 中是否集成了2K 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    您能否指出您在哪个图中看到 THS6212的 Radj 建议2k Ω? 测试条件表明这是0欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您是否了解过 EVM?

    https://www.ti.com/tool/THS6222RHFEVM

    Kai