This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:ESD 二极管电流速率

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082, TL082H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984424/tl082-esd-diodes-current-rate

器件型号:TL082

大家好、团队、

  • 您能否确认 TL082具有输入 ESD 二极管?
  • 它们可以承受的最大电流是多少?

TL082H 的额定电压很高、表明输入具有 ESD 并且可承受10mA 电流、因此您可以通过限制电流来获得过压情况。

详情见表6.1附注3。

  • 具体而言、在 TL082上、如果输入电压为15V、同时1Mhom 将电流限制在15uA、ESD 二极管是否会出现问题?

过压情况可保持较长的时间>秒+。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,日落(好名字:-),

    不可以、标准 TL082的输入端没有 ESD 保护二极管。 那么、您可能需要添加外部组件吗? BAV199是一种低泄漏二极管、可用于此目的。 在 BAV199的后面、您可以添加一个进一步的限流电阻器或一个电阻分压器、使输入电压低于电源电压。

    您能更详细地介绍一下您的应用吗? 为什么在 TL082未上电时有15V 电压到达输入端?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunset、

    TL082H 将在输入端提供 ESD 保护。 TL082没有特定于 ESD 的结构。  

    对于 TL082、输入必须在 VCC-至 VCC-+ 30V 的范围内、其中输入电流几乎为零。

    您的情况是 VCC-= VCC+= 0V、输入为15V、串联电阻为1M?  如果是、则不应损坏 TL082。  

    如果电压峰值可能高于30V、则外部二极管会很有用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实在查看 TL082H、因为它看起来更具体。

    TL082更模糊。

    但表6.4包含以下内容:"ESD 额定值:所有其他器件"、听起来非 H 版本也具有 ESD 二极管保护。

    如果 Vcc 小于15V 且输入上升至15V、则输入端(1Mohm)上的串联 R 足以保护器件或仍建议提供额外保护?  

    ...in、在哪种情况下 TL082H 会更好、因为我可以在 R 低于10mA 的情况下限制 I。

    谢谢、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    TL082H 会更好、但目前还不可用。  

    对于 TL082、输入可能会超过 VCC+、但无论如何应使用电阻器。 VCC-的值是多少?