This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多校准系统:PGA309温度校准

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984428/multi-cal-system-pga309-temperature-calibration

部件号:Multi-CAL-SYSTEM
主题中讨论的其他器件: PGA309

使用多校准系统的 PGA309的温度校准是否必须正常?  例如、如果我想在-40°F、23°F 和85°F 的温度下补偿传感器、我需要从冷到热、还是可以将预校准文件设置为首先从室温开始、然后是-40°F、然后是85°F?  

为什么系统仅在第一个温度下检查50%跨度点?  


此致、


AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi 您好!

    在创建 PGA309的 EEPROM 查找表时、查找表中的温度指数值必须从最小值单精度增加到 最大值、查找表才能正常工作。  查找表仍必须从最低温度 ADC 读数到最高温度 ADC 读数进行构建。 多校准 PGA309系统软件提供的预校准示例还显示了从最低温度到最高温度的温度读数。 请查看 PGA309用户指南的第62-64页第3.2节

    如果您的传感器需要线性化校准与压力间的关系、 则在第一个温度下需要50%的压力点读数。   PGA309线性化电路可以补偿传感器在施加压力时的非线性部分的抛物线形状。  PGA309包含一个用于传感器电压激励和线性化的专用电路、如 PGA309用户指南的图2-10所示。 线性化电路可调节所选 VREF、并通过反馈引脚(VFB)将其与部分输出电压(VOUT)相加、以补偿桥式传感器输出与压力间的弓形非线性。 通过调整激励电压、可校正电桥非线性与压力间的关系。

    因此、需要进行中量程或50%量程测量以及最小压力和最大压力读数、以通过在最小压力、中量程(或50%)压力和最大压力下测量电桥输出来估算传感器的弓形非线性。  假定非线性度与压力在温度变化范围内保持恒定;因此、在第一次温度读数时、EEPROM 上只存储一个线性化 DAC 寄存器系数。  

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi 您好!

    虽然存储在 EEPROM 表中的查找表系数必须按升序排列、但似乎 Multi-Cal 软件确实对 EEPROM 表进行了适当排序、因为它会为温度传感器 ADC 输出以及精细增益和偏移 DAC 值生成多项式拟合、 然后构建内插校准版本、以确保 ADC 代码按升序显示。

    谢谢、此致、

    Luis