This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPAMP#39的封装路线图

Guru**** 2973790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2387, OPA2145, OPA2607, TLV9042, OPA2182, TLV9152, TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984384/package-roadmap-for-opamp-s

主题中讨论的其他器件:OPA2387、 OPA2145、 OPA2607、 TLV9042、 OPA2182、 TLV9152、 TLV9352

您好!

我想知道 TI (或一般半导体行业)对 OPAMP 封装(双通道 OPAMP)的未来有何计划。 到目前为止、SOIC8是一种广泛使用的封装、具有许多第二源选项。 但另一方面、它非常大、需要占用大量 PCB 空间。 我知道 VSSOP8和 WSON8。 现在的问题是、哪种小型封装将是未来使用最广泛的封装。
是否有计划在新运算放大器上将 SOIC8封装替换为 VSSOP8或 WSON8?
VSSOP8是一个不错的选择吗?

我知道,这可能不是一个容易回答的问题,但可能有人认为,一个方案比另一个方案更多使用,或有更多的技术可能性。

期待 收到有关此主题的任何反馈。

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近推出的双运算放大器:

    OPA2387:VSSOP
    OPA2145:SOIC、VSSOP
    OPA2607:SOIC、VSSOP
    TLV9042:SOIC、VSSOP、TSSOP、SOT-23-THIN、WSON、 X2QFN
    OPA2182:SOIC、VSSOP
    TLV9152: SOIC、TSSOP、SOT-23-THIN、WSON、X2QFN
    TLV9352:SOIC、TSSOP、 SOT-23-THIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    当然、趋势是采用更小的封装、许多新产品采用更小的封装、但由于其受欢迎和需求、SOIC (8)也提供了这些产品。

    我将介绍列表中的一些器件、即 OPA2145和 OPA2182。 如您所述、这两种器件均采用 SO8封装、但也可采用较小的 VSSOP (8)封装。 我检查  了您列表上的其他运算放大器。 OPA2607不仅在 VSSOP (8)中可用、而且在 X2QFN (10)中也可用。 OPA2387采用 VSSOP (8)和 DFN (8)封装。

    与 DIP 封装类似、SOIC (8)最终将被更小的封装所取代。 随着半导体工艺的进一步发展以及芯片的缩小、封装将随之出现。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程