This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358PWR 和 LM358PWRG4-JF 之间的差异

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983933/lm358-difference-between-lm358pwr-and-lm358pwrg4-jf

器件型号:LM358

您好!

我查看了 LM358数据表。

我认为 LM358PWR 和 LM358PWRG4-JF 具有不同的装运箱尺寸和铅涂层/焊球材料。

还有其他差异吗?

此外、请告诉我-JF 的含义。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、您好!

    JF 后缀表示仅限日本地区的器件。 与 LM358PWR 相比、JF 器件具有不同的硅片。 358-JF 的细微差异是较低的典型电源电流和较小的典型相位裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick-San:

    感谢你的答复。

    NIshie