This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:(2)注释的背景(&quot);绝对最大额定值"

Guru**** 2509085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983448/tlv9054-background-of-2-note-in-absolute-maximum-ratings

器件型号:TLV9054

大家好、

我的客户想要了解 "绝对最大额定值"中的背景(2)说明。

他们 争辩说、如果(1)违反规定的电流低于10mA、则(1)和(2)是相互矛盾的、这可能会影响器件寿命可靠性。
您能告诉我"绝对最大额定值"中注释(2)的意图是什么? 我认为这是为了使信号输入引脚内置在 V⁺中的 ESD 二极管的额定功率为0.005W (0.5V*10mA)、是不是这样?

由于我们在下面的 E2E 主题中讨论了这一原因、我客户的设计审查已停止。 我需要解释与他们会面的背景

e2e.ti.com/.../971315

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注(2)表示、当电流受到限制时、电压限制不再适用。 正确的是、这两个限值都旨在防止热损坏。

    在脚注(1)中、"绝对最大额定值条件"是指超过建议运行条件且接近绝对最大额定值的条件。

    即使在短时间内超过绝对最大额定值、也会立即损坏器件。
    绝对最大额定值条件会缓慢降低器件性能。

    如果您远低于绝对最大额定值(例如、0.1mA 而不是10mA)、则不会发生可测量的降级。

    (电流为10mA 时、二极管的正向电压将大于0.5V、因此实际额定功率略高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    如果电流限制在10mA (绝对最大额定电流)以下、则不会灾难性地损坏器件(封装破裂或破裂)。 但是、通过超出绝对最大额定电压(电源电压 Vin > 500mV 或更低)、您将对器件施加超出器件设计目标值的应力。 如果超过绝对最大额定电压、您可能会看到器件加速降级。

    谢谢、

    Tim Claycomb  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../takashi_5F00_tlv9052.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您对本主题的评论。

    根据我的理解、从绝对最大额定值到建议工作电压范围内的运行不会加速器件老化、尽管无法保证该范围符合数据表上的规格。

    我知道绝对最大额定值是确保器件可靠性的非常重要的阈值、但我没有收到 Tim 在(2)注释背景下的任何官方评论。 请您提到这一点吗? 如果我认为这种说法与器件的可靠性有关、我认为在数据表中没有必要(我认为重点是此 ESD 电流是否会因微小的泄漏导致该器件首先发生故障)。

    就我从 TINA TI 可以看出、即使有微小的电流流动、输入和 Vcc 之间的电压也会上升到大约0.5V、跳闸点看起来大约为10mA。 在仿真中、电压直到10mA 左右才超过输入 Vcc 电压、但根据 VF 和噪声环境的变化、它可能会超过0.5V。

    [VIN 电压仿真]

    [客户对此问题的电路]

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    注2旨在告知用户、输入端具有连接至电源轨的 ESD 二极管、如果超过绝对最大输入电压、过多的电流可能流入输入端、从而损坏器件。 因此、如果他们希望发生这种情况、则必须限制电流。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    非放大器产品的数据表未介绍此类补充、如果显示为 Vcc+0.5V、则每个工程师都知道为该引脚插入了 ESD 二极管、并注意引脚的电压序列。
    问题在于、补充(2)似乎允许在有限电流条件下出现超过绝对最大额定值的情况。  如果对可靠性有负面影响、则不需要此声明。
    因此、您描述的背景似乎不是需要说明(2)的原因。

    您能否与设计人员或系统工程师核实此文本的意图?
    ( 我想澄清的是、在有限电流条件下、可靠性是否会受到任何负面影响。)

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    我已经检查了质量和设计人员。 超过电源电压将使器件承受的应力大于设计值。  如果超出输入电压绝对最大额定值、您将看到规格的加速老化。 该文本旨在确保用户知道、当输入电压超过电源电压时、内部 ESD 二极管将传导电流、并且电流必须限制在10mA 以下、否则会发生损坏。

    此外、该表的注1适用于表中的所有规格、指出"长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性"。

    谢谢、

    Tim Claycomb