This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:电压模式非线性分布

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983291/xtr305-voltage-mode-nonlinearity-distribution

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: XTR300

尊敬的 TI 团队

我想知道 TXR305的电压模式非线性分布。

如果您检查 XTR305的电压模式非线性分布、如下图所示。

另一方面、如果您还检查了 XTR300的电压模式非线性分布、那么似乎布置了与 XTR305相同的数据。
(对于其他分布数据、似乎在 XTR300和 XTR305上发布了相同的数据。)

我认为 XTR305的电压模式非线性分布数据将不同于 XTR300的数据。
原因是数据表中输出增益非线性的最大值在 XTR300和 XTR305之间是不同的。
如果 XTR305的电压模式非线性分布数据与 XTR300的数据不同、请您获取原始数据。

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    XTR300和 XTR305属于同一器件系列、并且基于非常相似的内核器件拓扑。 它们具有几乎相同的设计级别。  它们提供相同的交流频率响应和噪声性能。  XTR305是成本较低的版本、除了更宽松的直流性能:更宽松的偏移和增益误差规格外、它提供与 XTR300相同的噪声和交流性能。 请注意、增益误差和偏移误差主要是线性误差。

    关于指定的非线性增益误差(在电压模式下)、尽管最大增益规格存在差异、但 XTR300和 XTR305的典型非线性增益误差性能预计与数据表中的值大致相同(XTR300和 XTR305均为±0.1%FS)。 图29的波形图还显示了典型的非线性分布。   

    XTR300器件可提供更严格的最大增益、偏移误差和线性规格、因为需要花费更多的时间修整偏移/增益、并需要更多的时间在探头和最终测试处执行精确的偏移、增益和线性度测量。 将器件修整并将器件测量到微伏精度不仅需要更多的测试时间、还需要更昂贵的测试平台、硬件、插座、仪器等  我们能够以更低的价格提供 XTR305、因为我们在晶圆探头和最终生产测试中花费的测试时间要少得多;但典型的非线性性能预期会相似。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis

    感谢您的详细解释

    是否可以离线(电子邮件)进行通信、以便我可以更详细地告诉您所描述的内容?
    (我还将向您介绍此问题的背景。)

    我将向你发送一个友谊,如果你能证实这一点,我将不胜感激。

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Y.、

    是的、您可以向我发送友谊请求、我们可以通过私下讨论进行讨论。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢你的答复。

    我已经给你发送了一个友谊。
    我给您发送了一封电子邮件地址、我很感谢您给我发送了一封电子邮件到该地址。

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y:您好、

    我接受了友谊的要求,我们可以通过私下对话进行讨论。

    此致、

    Luis