This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:输入偏置电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982502/ths4631-input-bias-current

器件型号:THS4631

您好、支持团队、

我想了解有关以下帖子的更多详细信息。

THS4631输入偏置电流-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

我构建的电路与上一个问题中的电路类似。

我将随附一个文档、其中我检查了 operation.e2e.ti.com/.../Inquiry_5F00_THS4631_5F00_input_2D00_bias_2D00_current.pdf

当施加到 THS4631的交流电压的频率增加(1MHz)时、确认产生了较大的直流偏移电压。

导致这种情况的原因是否确实是净电流、交流分量的增加?

交流分量的净电流增大为何会导致直流偏移电压增大?

如果净电流是交流分量、我想净电流在正负侧摆动到相同的幅度、以零为中心。

我怀疑增大净电流(交流)不会在直流偏移电压流入 THS4631的外部阻抗时增大直流偏移电压。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于325MHz 运算放大器、THS4631的正输入端的1M 异常高。 您应将阻抗至少降低100倍、甚至更高。 使用大双极电解交流耦合电容器获得相同的转角频率。 或使用两个单极电解电容器的背对背电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您提出反措施建议。

    确实、如果电阻器常数减小、即使直流电流变大、也可以降低直流偏移电压。
    我想尝试一下。

    但是、我仍然不明白直流偏移电压为什么会随着净电流、交流分量的增加而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅此主题:

    唯一的补救办法是将源电阻保持在低电平。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您的回复。

    是的、我想解决方案是将源电阻保持在较低的水平。

    顺便说一下、当向 THS4631施加频率更高的交流电压时、直流分量的偏置电流是否也会增加?
    它不仅是交流分量的净电流。

    这种增大的直流偏置电流是否流经较大的源电阻、从而产生较大的直流偏移电压?

    我想知道增加的电流是否不仅适用于交流、还适用于直流。

    很抱歉重复此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我不是 TI 的员工。 因此,我无法完全回答你的问题。 但请记住、THS4631是旧芯片系列的一部分。 较新的芯片不会有这种限制:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您的回答。

    我很高兴知道新一代芯片有可能减少此类电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们可以建议使用新一代 JEFT 输入放大器。 您的应用的主要规格是什么?

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima-San

    我首先在这个主题中与帖子的人进行沟通。

    我想通过电子邮件直接讨论您的建议。

    此致、

    Takahashi Hirokazu