This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071:LTC (线性编码):如何从音频接口(均衡 XLR)中单独提取 LTC 信号?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983938/tl071-ltc-linear-timecode-how-to-extract-the-ltc-signal-separately-from-the-audio-interface-balanced-xlr

器件型号:TL071

你(们)好

您能不能就 LTC (线性 timecode)解决方案提供意见?

客户发现他们的竞争对手使用以下结构从音频接口(平衡 XLR)中分离提取 LTC 信号、但客户不知道具体实施。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    US5200980 (现已过期)将两相数据恢复描述为:

    模拟时钟恢复会在 入站传输的所有下降沿激励回路。 油箱 电路的精度调整为 发送器频率的8倍,因此传输时钟 “实时”恢复,入站数据可以与 该时钟同步。 该系统工作令人满意、只是 相位失真会导致恢复的数据具有 倾斜的位单元、并且电路呈现不变 的阻抗、这本身会导致失真。

    TL071也可以用作比较器、实际处理以数字方式完成。