This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:VIN 与 Vout 数据间的关系

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR305, XTR300EVM, TIPD155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983405/xtr300-vin-vs-vout-data

器件型号:XTR300
主题中讨论的其他器件: XTR305TIPD155

尊敬的 TI 团队

在电压输出模式下使用 XTR300和 XTR305时、我们的客户正在请求输入电压与输出电压的测量数据。
(了解 Vout 相对于 Vin 的误差(设置的输出电压产生的误差量))

例如、是否可以在以下条件下使用 XTR300EVM 电路并测量 Vin 与 Vout 数据?
(我希望您可以在 XTR300和 XTR305上看到该器件。)
・电源电压:施加到 V +和 V-引脚的±15V
・Vin=-12V~12V
・Ω Rset = 2.5kΩ Ω
・Ω Rgain = 10kΩ Ω

(如果您在 XTR300和 XTR305上有 Vin 与 Vout (Vout 错误)的参考数据、请您提供。)

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附了几个使用 XTR300 的参考设计、它们显示了预期的测量性能。  这些设计显示了详细的硬件测量结果、并显示了在与上述要求类似的配置下具有预期性能的一些图。  预期输出误差应与参考设计中显示的测量值类似。

    TIPD155: 双通道拉电流/灌电流组合电压和电流输出、隔离式、经过 EMC/EMI 测试的参考设计:

    TIPD155登陆页

    TIPD155关键设计文档

    本文档包括未 调整输出电流和输出电压误差的误差分析和基准测量、以及 TIPD155关键设计文档中的图1和图2上校准后的校准输出电流误差和输出电压误差

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢您提供的详细信息。

    当我查看 TTIPD155文档时、我发现图44至46中的数据是输入电压与 XTR300输出电压之间的误差数据。 是这样吗?
    除了您提到的图1-2之外、我认为图44-46也是有用的数据。

    此外、如果可能、是否在与 TIPD155相同的电路中有 XTR305的数据? 如果是、如果您可以离线共享、我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Y.、

    本文档于2014年发布。   遗憾的是、除了 TIPD155文档中已经提供的性能图和设计文件之外、我没有其他数据要共享。

    但是、我相信这些图表将为预期的性能提供良好的指导。

    谢谢、此致、

    Luis