This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:建议的共模范围

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983520/ina300-recommended-common-mode-range

器件型号:INA300

INA300数据表包括一个建议运行条件表、该表显示了建议的共模输入电压为12V。   

为什么将其列为12V?  INA300的规格是在0V 至36V 共模范围内运行。  其他电流感应放大器在"建议运行条件"表中显示了完整的共模范围。

我的客户希望在24V 电压轨上使用 INA、并担心根据建议的表存在某种类型的限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议运行条件表未指定最小值或最大值、因此它实际上不会限制输入电压。

    电气特性表具有适当的 VCM 规格。

     在"建议运行条件"表中指定标称电压实际上并不重要;这可能是因为对于许多电气特性、使用12V 作为测试条件。 我想这两个 VCM 规格是意外互换的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    确实是一个拼写错误:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您深入了解该论坛。  Clemens 似乎击败了我提供答案。  从我可以看出、我们的一些旧器件在"建议运行条件"表中具有类似的共模列表。  幸运的是、正如 Clemens 所指出的、我们确实具有电气特性表中列出的范围。  图7和8还提到了共模范围限制为0至36V。  我怀疑旧器件上使用的旧协议只是在推荐表中列出了标称值、现在随着时间的推移、我们已经发展为更好的协议、列出了新器件的最小值和最大值。