This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4302:PSpice

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983750/ths4302-pspice

器件型号:THS4302

您好!

你好。

我们的客户报告了 THS4302型号中的错误。 请查找以下说明。

"如果您将零电阻器接地至任何引脚、这与将引脚接地相同、不适用于此模型

我尝试更改运算放大器的增益以获得高达1.5GHz 的更好相位响应
此外、我担心模型不符合数据表第6页的图表中的预期相位变化

因此问题是:如果我将引脚(-)接地、我将获得预期的增益
虽然相位的声音不是很好、但现在让我们把这个部分放在一边
初始问题是什么? 1.5GHz 时的相位旋转了70度左右"

我们感谢您对此提供的意见和帮助。 谢谢你。


此致、

保护所有人免遭强迫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    客户是否能够提供其 pspice 项目? 或者提供他们的原理图图片以及他们看到的问题?

    SSBW 似乎与数据表的图2非常匹配。 此外、pspice 不允许使用0欧姆电阻器、但这可以在 TINA 中完成。  

    最棒的

    Hasan Babiker