This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当 TAB 引脚连接到 V-电源时、LMH6321消耗更多电流。

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983567/lmh6321-is-consuming-more-current-when-tab-pin-is-connected-to-v--supply

器件型号:LMH6321

您好!

 当我们将 LMH6321 TAB 引脚连接到负电源轨(-15V)时,电流为140mA,温度上升到40*C,而 Tab 引脚 保持未连接状态时,电流仅为30mA。

请您澄清上述问题。

此致

Saravananan.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡舌连接到基板、基板通常必须是负电压最高的。 因此、到 V−的连接应该是正确的。

    您能否检查所有引脚选项卡的导通性? 这可能是焊接问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravanan、

      您能否说明将-15V 连接到哪个引脚? 它是 V-引脚(引脚4)吗? 如果是、V+处的电压电源是多少。

    谢谢、

    Sima