This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:DDR NVDIMM

Guru**** 2663165 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983633/lmp8640-ddr-nvdimm

器件型号:LMP8640
主题中讨论的其他器件:INA199

你(们)好

请推荐适用于 DDR NVDIMM 的产品

这两者中的哪一项适用于 LMP8640和 INA199

共模:12V

Rsense:2M Ω

输出电流:4.2A

ADC:输入0~3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您提供的条件、可以使用这两者中的任何一个。 但是、为了帮助进行总体评估、我进行了这 种并排比较

    此致、Guang