This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML:输出电压摆幅

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124AQML, LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983316/lm124aqml-output-voltage-swing

器件型号:LM124AQML
主题中讨论的其他器件: LM124

您好!

在 LM124AQML 的数据表中、在特性中输出电压摆幅为(V+)-1.5V、在文档中、根据 V+=30V 时的负载、输出电压摆幅为26V 或27V。

在以下情况下、您能说我能用什么值进行最坏情况分析

V+=12V 或15V、V-= GND、输出电流< 1mA

数据表参考:SNOSAE0K–2004年8月–2013年3月修订

此致

Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Matthieu、

    您可以通过以下规格来估算它:

    您的最大输出电压应至少为12V - 3V = 9V 和15V - 3V = 12V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthieu、

    它至少为9V 或12V 、因为数据表负载电流至少为2.7mA (27V/10k)。  1mA 负载将会更好一些。

    有关典型行为的概念、请参阅 《具有 LM324/LM358内核的器件设计指南 》图10

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据设计指南、在我的案例中、LM124能够远低于3V。

    根据设计指南:在5V/25°C/2k 欧姆时 VOH-Vcc=-1.5V 或更高电压,与 Vcc 无关。 温度相关性为4mV/°C

    2K 表示至少1.75mA。 因此、我优于-1.5V、只是为了增加温度依赖性

    感谢你的帮助

    此致

    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthieu、

     LM124AQML 数据表中没有 VCC 5V 2k 负载的电气表条目。 增加设计裕度、以允许一些差异性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德

    在数据表中,我们有:特性:“0V 至 V+-1.5V 的大输出电压摆幅”

    实现这些-1.5V 的条件是什么?

    此致

    Matthieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthieu、

    由于提到了无负载、我将说无负载和25°C 温度。