This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:终止未使用的放大器

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM324, LMC6484, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983116/lm324-terminating-of-unused-amplifiers

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件:Tina-TILMC6484LMC6482

你好、

我收到了 TI 关于未使用运算放大器终端的应用手册。   

我通过 TINA-TI 运行了上述内容、但无法检测到文章中突出显示的问题。    因此、我们构建了一个实验室原型来测试技术说明中强调的问题、也没有发现技术说明中指出的问题。

LM324是轨到轨输入运算放大器、因此将其输入驱动到0V 轨似乎不会给放大器带来任何问题。   我们还尝试使 LM324饱和、电流增加不是特别高。   事实证明、第二种配置(+/-输入接地)消耗的电流小于第一种配置(单位增益电压跟随器)。

请告知 LM324和 LMC6484是否可以在其输入短路的情况下正常运行、如上述第二种配置。
另请注意、对于第一种配置(单位增益电压跟随器)、是否可以将输入驱动至 GND。

谢谢、祝您愉快、
泰伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未附加图像。 请使用"插入介质"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是工程图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这是工程图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spice 模型不一定在异常情况下实施所有行为。

    您是如何在实际电路中创建100mV 电压源的? 或者您是否实际将输入接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    您是否也对 LMC6482执行了相同的测量? 您是否再次注意到电源电流有任何相关的增加?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴伟

    有关 LM324,请参阅 《具有 LM324/LM358内核的器件的设计指南 》。 当 接地总线布局不良且电流瞬变较高时、除了直接接地连接(无串联电阻器)之外、我从未见过任何未使用的设置问题。  

    对于 LMC6484、在非线性模式下使用时、我没有该器件的数据;开环、比较器或驱动至 V-或 V+的输出。 因此、我建议按照未使用的放大器应用手册的建议、将未使用的放大器保持正确偏置。

    仿真模型可能无法准确反映非线性运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未测试 LMC6484。

    对于 LM324、使用电压跟随器配置:

    将正输入接地会降低电流。


    我们还测试了这种情况

    两个输入都对地短路、即不推荐的配置:

    好的、我们检查了输出电压、运算放大器输出为零、因此我们尝试了另一种变化、即我们使用电源将正输入偏移到 m

    使运算放大器饱和至 VCC:

    对于 LM324类型放大器、将输入引脚短接至接地似乎不会显著增大电流。   此外、接地电平处于 LM324的输入范围内。   因此、如果应用手册中提到的终止未使用的运算放大器的条件可能有 LM324等特殊情况、我们希望您能这样认为、这些规则不适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 说明建议仅使用10k Ω 电阻器、以便在输入低于 GND 时提供保护。 如 Ron 所述、这在大多数实际电路中都不会发生。

    当两个输入处于同一电压(此处为0V)而没有反馈时、输出由失调电压决定。 如果偏移电压恰好为(接近)零、则输出可能会尝试移动。 因此、AppNote 建议的电路强制两个输入的差值大于最坏情况下的失调电压。

    我不知道您的芯片是否具有正偏移电压或负偏移电压。 因此、并非所有测量都是普遍有效的。

    43mA 或57mA 听起来太高。 我想实际的单位是0.43mA 和0.57mA (对应于数据表的典型值)?


    要回答您的问题:0V 电压跟随器具有最低的电源电流、因此您应该使用该电流。 (应用手册确认 VOL 使用的电源电流小于 VOH。)

    虽然应用手册建议线性工作范围内的电压、但从未说过他会降低电流。 这一建议未予解释;据我所见、饱和的唯一负面影响是增加过载恢复时间、但这对于未使用的运算放大器来说无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    是的、应为0.43和0.57mA。

    我看到、轨到轨输入运算放大器的最佳终端可能是使用电压跟随器并将信号输入接地、因为信号低电平是较低的电流。

    谢谢、此致、
    泰伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tai:

    我始终这样做(来自另一个线程的图片):

    Kai