This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141:TLE2141问题

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2141, TLE2144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983332/tle2141-tle2141-issue

器件型号:TLE2141
主题中讨论的其他器件: TLE2144

大家好、

我的客户正在评估 TLE214x 以驱动电容负载。 TLE2141的输出为-2.5V 或-6.3V 直流。

在0.01uF 负载和10 Ω 输出阻抗的情况下,我们发现放大器输出具有巨大的瞬态电流,如下所示。 该瞬态电流超出 TLE214x 的最大输出能力(±80mA)。

客户无法通过增加输出阻抗电阻来降低瞬态电流。

我的问题是:

TLE2141可承受多大的瞬态电流以及多长时间? 我担心如果超过±80mA、会对器件造成损害。
2.数据表显示“这些器件在容性负载高达10nF 时保持稳定,但在这种高负载水平下,6MHz 带宽降至1.8MHz”。 这是否意味着 TLE2141x 可以承受巨大的瞬态电流?
±80mA 是否意味着所有通道的总电流? 如果使用 TLE2144、则每个电阻器的电流为±20mA?

 e2e.ti.com/.../TLE214x-ISSUE.TSC

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    限制是一个限制:-)

    在长时间或重复运行中、输出电流不得超过+/-80mA。

    您是否考虑过使用双反馈方法、在此处进行了讨论:

    这将允许在反馈环路内使用较高的限流电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang、

     TLE2141可 承受多大的瞬态电流以及多长时间? 我担心如果超过±80mA、会对器件造成损害。

    除了提到限制之外、TLE2141典型短路输出电流(IO)在+/-15V 电源下列为-25mA 最小值、-50mA 典型拉电流和20mA 最小值、31mA 典型灌电流。 IO 受到 TLE2141输出级晶体管导通电阻的限制、当添加到10欧姆 R1电阻时、输出不大可能达到+/-80mA 的绝对最大输出电流。 /-80mA 是 TLE2141输出在可能导致该高电流的条件下可以安全处理的最大电流。

    请记住、仿真模型是对实际器件的简化、虽然提供了接近的性能近似值、但一些参数的精度不如其他参数。

    2.数据表显示“这些器件在容性负载高达10nF 时保持稳定,但在这种高负载水平下,6MHz 带宽降至1.8MHz”。 这是否意味着 TLE2141x 可以承受巨大的瞬态电流?

    这是关于 TLE2141在10nF 容性负载下的稳定性、并不意味着瞬态电流能力。

    ±80mA 是否意味着所有通道的总电流? 如果使用 TLE2144、则每个电阻器的电流为±20mA?

    ±80mA 的绝对最大输出(IO)额定值按照每个放大器部分进行计算。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    明白了。 我将进行基准测试以查看结果。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    明白了。 我将观看视频。

    感谢你的帮助。

    此致、