This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:静态电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455, INA149, INA146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983409/opa455-quiescent-current

器件型号:OPA455
主题中讨论的其他器件: INA149INA146

大家好、

我们在改进的 Howland 电流源拓扑中使用 OPA455。 我们的目标是能够提供+/-2mA、从而实现+/-75V 的最大合规性。 我有几个问题:

1、当 Iout=0mA 时、OPA455的静态电流额定值为3.2 - 3.7mA。 我们在电源轨上使用+/-75V、因此最大 VDD-VSS = 150V。 我们将在输出负载下提供最大2mA 的峰峰值电流。 使用此信息估算此芯片的功耗/效率的正确方法是什么?

2. 您是否对在同一应用中具有较低静态电流的任何替代方案有建议?

谢谢!

Ashwati