This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:50Hz 波形输出异常

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA129
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982852/ina129-output-abnormal-50hz-waveform

器件型号:INA129

大家好、

下图显示了使用 TI 的 ina129uA/2K5、输入引脚感应 mV 电平、MCU ADC 引脚输出和

现在输出存在振荡问题、将出现50Hz 方波、请帮助查看以下参数是否可能存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    什么连接到 S1和 S1+? 您是否可以在此时显示原理图?

    我提出的原因是、我没有看到 INA129输入偏置电流的电流返回路径。

    然后、您应该移除 INA129输出和输入之间的330pF 电容器。 它们可能会侵蚀相补角并导致不稳定。

    什么连接到 INA129的负电源电压引脚?

    此外、我还会移除 INA129输入端的共模扼流圈。 这些扼流圈在不能看到合适的共模电容以及未正确阻尼时通常会产生问题。 它们只在微小的杂散电容上工作、会发生严重的振铃和谐振。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    感谢您发帖。 我将需要更多信息来正确分析这里发生的情况。 您能回答以下问题吗?:

    • 电压电源? 我看到 V+上为15V、V-上是什么?
    • 基准电压? 我看到它接地、我们建议将其设置为中间电源。
    • 输入差分电压范围是多少?
    • 共模电压是多少?
    • 您的电路的预期增益是多少? 我看到390 || 2.9k,这是正确的吗? 图像不是很清晰
    • 预期输出是多少?

    我还建议下载我们的 TINA 仿真器和 INA129模型来测试您的电路。  

    TINA Spice 仿真工具: www.ti.com/.../TINA-TI

    INA129模型: www.ti.com/.../sboc143