This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:高侧低电压电流感应

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982949/ina333-high-side-low-voltage-current-sensing

器件型号:INA333

团队、

您能否帮助查看基于 INA333的高侧低电压(< 4V)电流感应(1mA 至35mA)设计?

我可以离线提供原理图。

提前感谢。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    感谢您发帖。 我们当然可以查看您的原理图。 请将其发送至我的电子邮件。 确保原理图包含以下信息

    • 电源电压
    • 基准电压
    • 差分电压范围(1mA 至35mA)
    • 共模电压
    • 增益
    • 分流电阻
    • 预期输出电压

    以下是高侧电流感应应用的简单电路: www.ti.com/.../sboa310a.pdf