This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-Q1:静态电流

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331-Q1, TL331, TLV1391, TLV7021, TLV7041-Q1, TLV1701-Q1, LMV7275-Q1, TLV7041, TLV9041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983062/tl331-q1-quiescent-current

器件型号:TL331-Q1
主题中讨论的其他器件: TL331TLV1391TLV7021TLV7041-Q1TLV1701-Q1LMV7275-Q1TLV7041TLV9041

大家好、我计划在汽车项目中使用 TL331-Q1。 但是、第6.7节中的数据表显示、当 V_S=5V 时、最大静态电流为330uA、这非常高。 我们的客户要求整个系统的总静态电流低于100uA。 您能否告知哪款符合 AEC 标准的 TI 模拟比较器的最大静态电流低于50uA?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您是否需要引脚对引脚等效? TL331-Q1具有独特的引脚、与大多数其他器件不兼容(请注意反向输入)、这会限制您的选择。

    如果您需要低功耗版本、则可以使用 TLV1391、它与 TL331和80uA 引脚兼容、但在 Q1中不可用。

    如果您能够更改布局、则有多种可能的器件。

    我建议使用10uA 的 TLV7021系列、但 Q1版本尚不可用。

    TLV7041-Q1是一款低功耗器件、但由于电源电流较低、因此速度稍慢。

    其他要查看的器件是 TLV1701-Q1和 LMV7275-Q1。 但是、再说一次、这些器件具有与 TL331-Q1不同的引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的推荐。 我相信 TLV7021和 TLV7041都是很好的替代方案。 在我看来、TLV7021和 TLV7041的引脚排列与 SC70封装完全相同。 请确认。

    您能否告知如何计算 TLV7021/TLV7041/TL331比较器的功率损耗(运行期间的热耗散)? 我想根据功率损耗和热阻检查结温。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TLV7021和 TLV7041-Q1 (和 Q1)属于同一 TLV70xx 系列、因此这些器件的引脚分配是相同的、因此从理论上讲、TLV7021-Q1可在稍后根据需要进行插接。

    TL331具有不同的引脚排列。

    功率耗散是静态电流和输出电流耗散的总和、具体取决于负载电流。

    因此、对于静态电流、请使用最大电源电流和电源电压。 TLV9041的最大值为900nA:

     PQ = 900nA * 5V = 4.5uW (几乎什么都没有、因为这是一个毫微功耗比较器)

    您需要知道输出将灌入的电流和上拉电压。 我假设使用1k 电阻器和5V 上拉电阻器时为1mA。

     Iout = 5V/1k = 1mA

    现在、您需要查看1mA 时输出端的电压、如图6.17中的图所示。

    通过该图、我们可以看到、1mA 时的输出电压大约为90mV。 现在计算输出功率耗散:

     PoUT = 1mA * 90mV = 90uW

    然后计算总功率:

    Ptotal = 4.5uW + 90uW = 94.5uW

    因此、您可以使用 DCK 封装的热性能信息(表6.4)计算温升(@ 279°C/W):

     Trise = 94.5uW * 279 = 0.027°C

    显然、由于这是一款毫微功耗器件、具有非常低的电流和电压、因此温升几乎没有任何变化。 TLV7021的温度将高达0.039°C!

    请记住、裸片温度将为 Trise + TAmbient。

    下面提供了有关热计算的更详细讨论。 不过、对于线路驱动器、概念是相同的。

     AN-805计算差动线路驱动器的功耗(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的快速回复和详细解释。 我真的很感谢。 这解决了我的问题。

    此致、

    John