This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2340:工作温度

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2340, OPA2156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983297/opa2340-operating-temperature

器件型号:OPA2340
主题中讨论的其他器件: OPA2156

您好!

你好。

我们的客户希望知道 OPA2340的正确工作温度。

在网站(订购信息)上、显示为-40°C 至85°C 在数据表第6.1节中、它的状态为-55°C 至125°C 在第6.3节中、温度范围为-40°C 至125°C

如果您能验证应该使用哪些信息、我们将不胜感激。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    问:如果您能验证应该使用哪些信息、我们将不胜感激。

    是的,性能规范在-40C 至85C 的温度范围内进行测试和发布,但 建议运行条件(ROC)中的‘工作温度’是器件的使用范围(OPA2156是这方面的另一个示例)。

    在轻负载或较低电源轨的情况 下、该器件可在-40C 至+125C 的温度范围内运行、或能够在 ROC 温度范围内运行(该器件的热耗散更少)。 在更高温度下运行的性能数据可能会超过 数据表中指定的-40C 至85C 范围内的已发布数据。   

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond