This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA209:加电顺序

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA209, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983357/opa209-power-up-sequence

器件型号:OPA209
主题中讨论的其他器件: OPA211

您好!

我来向您提出 OPA209和 OPA211的上电顺序问题。
 
我有一个 E3620A (双路输出直流电源)、我使用前面板电位器一个接一个地打开电源(+/-15V)。
在板上、我有用于为运算放大器供电的+/-12V 稳压器。

为了解决我的错误、运算放大器连接到逆变器中、IN+接地/IN-接通 OUT

运算放大器是 OPA209 (也可以尝试具有相同结论的 OP211)
运算放大器的所有其他功能在运算放大器周围断开

如果我为正电源轨(+12V)和之后(-12V)供电、它可以正常工作。
如果我为负电源轨(-12V)供电并在负电源轨(+12V)之后(+12V)供电、则+12V 会被阻断、稳压器输出端无电压、无电流。

数据表中没有提到上电序列。
我改善接地,添加去耦电容 V+/-,没有结果。

您能否确认没有上电序列、并让您了解此类错误的原因。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

    我认为它与电压稳压器本身有关。 请参阅以下文章:

    下面是另一个链接:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超级、

    在 所有情况下都进行了校正、上电序列良好。

    非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HEURURINUX DE VOIR Vous Aider 酒店:-)

    Kai