This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA544:+ve 电源不提供

Guru**** 2769575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983274/opa544-ve-power-supply-not-providing

器件型号:OPA544

如果我们没有为+V 供电但我们为 OPA544T 维持–V 并且在此期间也不提供任何输入信号、是否存在任何问题? 在此期间、我们不希望 OPA544T 能够正常工作、但希望知道器件是否会损坏。

+ve 电源为20V

ve 电源为-15V

 请提供您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumaresan、

    那么 V+= 0V 且 Vin = 0V? 在这种情况下、您将超过共模输入电压范围、这意味着您的输出电压将无法预测。 甚至会发生相位反转。 如果您的负载较低、则在这种情况下可能会有稳定的高输出电流流动。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的。 同相输入将为0V。

    电路如下所示、

    我还在使用继电器断开输出、但如果输出连接到低电阻(偶然)、 会损坏 OPA544T 器件吗?

    请确认。

    库马雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumaresan、

    您可以再次发布原理图吗? 它没有通过。 按文本框标题中的“插入文件”按钮(回形针)执行此操作:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumaresan、

    您的问题是:"如果我们没有为+V 供电、但我们为 OPA544T 维持–V 电压、并且在此期间也不会提供任何输入信号、是否存在任何问题? 在此期间、我们不希望 OPA544T 能够正常工作、但希望知道器件是否会损坏。"

    您似乎建议让 OPA544T +V 浮动(高阻抗)、同时将-15V 电压施加到-ve? 与所有 TI 运算放大器一样、OPA544T 旨在同时应用两个电源。 一个电源引脚在另一个电源引脚通电时保持悬空是实现潜在内部锁存条件的一种方法。 这可能会导致流经器件的电流过大而流经意外的路径(例如从输入引脚流出的大电流或寻找接地路径的输出引脚)、甚至会导致器件损坏。 我们不建议按照您的建议方式为任何运算放大器供电。

    如果您必须先让一个电源通电一段时间、通常可以采用一种安全的方法、即包含从每个电源引脚到接地的瞬态电压抑制器(TVS)二极管、如随附图像中所示。 包含二极管可确保在运算放大器电源引脚之间提供完整的电流路径、电流可以流过运算放大器内部电路。运算放大器可能无法正常运行、 但电源引脚之间的电流应有助于防止发生锁存。

    TVS 二极管的击穿电压额定值应比运算放大器的预期工作电压高几伏、以确保它们在应用预期的电源电平期间不会导通。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程