This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA211:无公共接地配置

Guru**** 2553500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982768/ina211-no-common-ground-config

器件型号:INA211

INA21X 能否像 DMM 一样工作?(负载时没有公共接地)

需要 添加其他电阻器、如 R1和 R2?

如果 IN+和 IN-在短时间内浮动、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA21x 的工作方式与 DMM 不同。 在 DMM 中、输入端子和公共端子形成一个完整的电流返回路径、而 INA21x 的 IN+/IN-没有。 接地端必须连接以形成这样一条路径、使其正常工作。

    添加 R1/2有问题。

    IN+和 IN-可以无限期保持悬空。 不应发生任何不良情况。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >必须连接接地端才能形成这样一条路径,使其正常工作。

    R1或 R2对 GND 短路、另一个开路如何?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 R1或 R2对地短路、INA21x 将正常工作、但如果分流器较大、则可能存在较大的误差。 更重要的是、这是否会对 INA211测量的电路产生任何不利影响?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >但如果分流器很大,则可能会有较大的误差

    分流器很大时会谈论电压或值?

    1欧姆~0.02欧姆是否较大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电阻范围是合理的、但它是相对的。 例如、对于1Ω μ V、可能会有一个高达35uV 的额外输入失调电压。 如果您的系统可以容忍此错误、则它不会太大。

    此致、Guang