This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:PSpice 模型问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/983084/opa690-pspice-model-issues

器件型号:OPA690

我从 TI 网站下载了 OPA690的模型。  我在设计中添加了模型、并尝试进行仿真。  我使用了.lib 和.olb 文件、但未更改。  当我运行仿真时、我遇到以下错误:

错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_F9使用的子电路 OPA690_F9未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_F10使用的子电路 OPA690_F10未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_F3使用的子电路 OPA690_F3未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_F4使用的子电路 OPA690_F4未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_F6使用的子电路 OPA690_F6未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_F5使用的子电路 OPA690_F5未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_F1使用的子电路 OPA690_F1未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U1.X_F2使用的子电路 OPA690_F2未定义

有趣的是、当我查看库文件(未更改)时、我会看到顶级子电路在何处使用这些库。  我看不到它们是在哪里定义的。  不过、这些附加子电路都在 OLB 文件中有条目。

似乎与此处描述的问题类似: e2e.ti.com/.../268784

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:使用 PSpice v17.2-2016

    编辑:已解决问题。  显然、在2021年、PSpice 仍然不喜欢路径中的空格。  有趣的是、这些工具显示了库文件的相对路径(没有任何空格)。  但是、库文件的绝对路径确实有空格。  更改了路径、现在仿真(和模型)按预期工作。