This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:INA216

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA216, INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982773/ina216-ina216

器件型号:INA216
主题中讨论的其他器件: INA186

您好、先生、

我的客户使用 INA216作为高侧电流感应监控器、并希望咨询您的建议:

在应用中、负载电流为30uA~120mA电源电压为5V

  1. 分流电阻器的选择标准是什么?
  2. 获取 VOUT 值的公式是什么?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    INA216的输入偏置电流典型值为3µA μ A。 这仅是最小测量电流的十分之一。 遗憾的是、数据表既未包含有关最大输入偏置电流的任何数据、也未包含有关输入偏置电流行为与共模输入电压和温度的数据。 30µA、即使在微控制器软件中进行偏移校准、您也可能会在 μ A 负载电流下遭受严重的测量误差。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    我同意 Kia 的说法、即您需要考虑器件的 IB。  我建议使用具有低输入偏置电流的 INA186。

    1.视频培训。

    通常 为(负载电流*分流)*(INA_GAIN)。  您需要仔细检查可能的误差、但未进行校准、以查看误差。  这里是 有关一些 INA 误差源的培训。