This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:需要器件来检测1~10mA

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982851/ina186-need-device-to-detect-1-10ma

器件型号:INA186

大家好、

我们有一位客户询问 INA186。 以下是他的询问的逐字记录:

 我想使用 INA186 来检测 1~10mA 电流。 如果我根据 数据表中的8.2典型应用来设计电路、

您能不能建议 Rsense 的值 和器件增益

我想将 MPU 的 AD 分辨率设置为10位、Vout=0.1uA/mV、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    10mA/ 0.1µA = 100、000。 Hhm、不会与10位 ADC 一起使用?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    对于5V 与之间的关系、大约20Ω Ω 的分流电阻器看起来应该在这里使用 INA186A1来提供最佳性能(由于前端输入阻抗在 MΩs Ω 区域内、这个尺寸的分流器可与这个器件一起使用)。 这样、整个范围(1mA-10mA)会显示大约1%的误差、这是器件最坏情况下的增益误差。 如果需要大于此精度的值、您可能需要查看 INA190A1、因为增益误差是可以实现的最佳情况误差、这是一个数据表参数、即无法规避此问题。 请注意器件的摆幅至轨限制、并确保选择的电阻器考虑了这一点、因为20Ω Ω 假定理想的5V OUT。 在这一级别、最大功耗为2mW、因此功率不应成为问题。

    我还同意 Kai 的看法、即如果您希望进行0.1uA/mV 转换、则该信号的数字化可能需要大于10位精度。 对于10位 ADC、对于5V VCC、该分辨率的 LSB 仅为4.88mV、远不及您希望实现的分辨率。