This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2156:OPA2156替代产品

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2156, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982314/opa2156-opa2156-alternative-pn

器件型号:OPA2156
主题中讨论的其他器件: OPA1678

您好!

 是否有 OPA2156的替代产品?
 采用 SOT23-5封装的 OPA2156的替代产品如何 ?

BR、
Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    取决于您的需求。 OPA2156有什么问题、您希望获得什么结果? 哪些参数对您很重要、您需要哪些规格?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 SOT23-5中的双通道器件? 很难在任何地方找到一个。 OPA1678呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、您好、感谢您的回复。
    这些是规格:

    • VCC>15V (单电源)
    • 运算轨输入(至少+Vcc)和轨输出(至少 VOH)(它在+Vcc 附近工作)
    • GBW > 1MHz
    • µs > 2V/μ s
    • µs < 1 μ s
    • Vos (最大值)< 1mV
    • IB (最大值)< 200nA
    • 单 Opa、双路也可能适合其他应用
    • 推荐用于新项目
    • 价格不高

    BR、
    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    这就是我到目前为止发现的:

    请仍查看稳定时间:-)

    Kai