This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:具有后置 ADC 的序列

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6551, ADS4225, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982888/lmh6551-sequence-with-post-adc

器件型号:LMH6551
主题中讨论的其他器件: ADS4225THS4541

大家好、

我想问与共模电压输入 VCM 相关的两点。

1、当使用 ADS4225作为后置 ADC 且 ADC 的共模输出路由到 LMH6551的 VCM 引脚时、ADC 导通前 VCM 是否处于高阻态?

2、当 VCM 引脚上没有输入时、LMH6551是否输出噪声?

这两个问题是因为客户希望在 ADC AVDD 上升之前决定是否需要 ADC 输入保护。

此致、  

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hideki

    该电流反馈 FDA 显示了该内部方框图、因此 VCM 控制引脚默认为具有25k 欧姆源 R 的1/2 Vs、您可能还会考虑更精确的 THS4541 VFA FDA