This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200B 是更好的浪涌解决方案?

Guru**** 2929990 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982480/amc1200-amc1200b-would-be-a-better-surge-solution

器件型号:AMC1200

大家好、
我的客户在浪涌测试方面遇到困难,我想问您的建议。

它们使用 AMC1200进行浪涌测试,±10KV (在 L-FG 之间)。
AMC1200通过测试时采用4KV 电压、但采用10KV 电压时、封装损坏并出现故障。
因此、客户现在想知道是否可以选择使用 AMC1200B。

AMC1200B 具有250V 更好的浪涌抗扰度。 这是否是上述浪涌测试的有效解决方案?
如果有其他措施来防止电涌,我将不胜感激。

此致、
Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    在哪里应用浪涌? 之间的电压差? 还是 AMC1200的输入和输出端?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi-San、

    AMC1200或 AMC1200B 均未通过+/-10V 浪涌测试、这些器 件的额定电压仅为+/-6kV、符合7.3.2 IEC 61000-4-5等级。  

    您能告诉我有关客户应用的更多信息吗?  我是否可以问为什么向器件施加如此大的浪涌电压?  

    如果客户的信息很敏感、请离线向我发送电子邮件、我们可以继续对话。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的评论。 客户告知是 L-FG、所以我猜是电感器和帧接地之间。

    尊敬的 Alex San:

    感谢你的答复。

    让我向您发送一封有关详细信息的电子邮件。

     

    此致、

    Kurumi Hasegawa