This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9101:何时是有关 SC70和 SOT553的 RTM

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982073/tlv9101-when-is-the-rtm-regarding-sc70-and-sot553

器件型号:TLV9101

尊敬的专家:

我的客户与 SC70和 SOT553相关的 TLV9101也有关系。

它们需要尽可能小的封装。

SOT23封装 还不够。

请告诉我 RTM 是什么时候。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    我们期望在几周内将 TLV9101更改为采用 SC70封装的 RTM。

    SOT553计划在今年不发布。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。

    我知道 SC70的 RTM 是 在几周内完成的。

    我将与客户分享这些信息。

    RTM 版本 样片何时可用?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    器件 RTM 后即可订购样片。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢你的答复。

    我还将与客户分享这一点。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一