This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124:电源问题

Guru**** 2754145 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/982263/iso124-iso124-power-supply-question

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

您好!

我在我的设计中使用 ISO124、目前我正在对 PCB 进行初始测试、目前我在这些初始测试中存在电源限制。 我有几个关于它的问题。

问题1. 如果在+/- VS1和+/- VS2中使用相同的双极电源(+/- 15V)、ISO124的功能是否会受到任何影响?

问题2. 如果 IC 中仅提供一侧电源+/-VS1 (+/-15V)、那么它会在另一侧或 IC 中产生任何问题吗?

此致、
Abhishek K Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    出于好奇、您正在进行何种设计以及如何使用 ISO124? 您能否分享有关您的应用的一些信息?  

    Q1:如果为 VS1和 VS2使用相同的电源、ISO124不会损坏。 但是、为了保持隔离栅、需要为 VS1和 VS2提供单独的电源、因为使用同一电源将提供一条跨越隔离栅的额外路径。  

    Q2:如果 ISO124的一侧仅通电、则另一侧不会出现问题、但器件将无法正常工作。  

    如果您有其他问题或疑虑、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的澄清。 我将此隔离放大器用于电子产品中需要冗余和隔离的驱动系统。 我之前使用的是光耦合器、但它们的增益随温度的变化不符合我的要求。 此外 、该 IC 的单位增益、更高的输出电压功能和更好的性能可满足我的接口要求。 目前、我在对设计的 PCB 进行初始测试时对电源有限制、因此我有这些问题。  

    此致、

    Abhishek K Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    感谢您提供有关您项目的背景信息、我很乐意为您的过渡提供帮助。 我是否可以询问传动器控制什么?  

    ISO124采用14mm 宽的封装、可提供额外的隔离保护。 您是否知道您的应用是否需要这个宽体?   

    如果不是、您可能需要查看 ISO224、这是一款较新的器件。 该器件仍具有+/-12V 的宽输入范围和1/3的内部增益、但可通过高侧的内部电荷泵由两个单极5V 电源供电运行-设计容易得多。 您认为该器件是否满足您的要求?