This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:中间电源电压不平衡

Guru**** 2758985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996458/ina240-unbalanced-midsupply-voltage

器件型号:INA240

这是从先前相同的标题问题中继续进行的。 它尚未解决。

我检查了使用新 INA240A1替换器件的器件行为。 我测量了前面的图中所示的电路中的电压。

IN1-GND:12.98 [V]

IN2-GND:12.99 [V]

OUT - GND:2.48 [V]

REF1 - GND:4.96 [V]

REF2 - GND:0.0 [mV]

 在本例中、OUT≅(REF1 - REF2)/2、因此行为正确。 但是、我在一小时后测量了电压

IN1-GND:12.95 [V]

IN2-GND:12.95 [V]

OUT - GND:1.89。 [V]

REF1 - GND:4.93 [V]

REF2 - GND:0.0 [mV]

和 OUT≠(REF1 - REF2)/2。

此事件看起来像是组件故障。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师、您好!

    我现在将对此进行研究(包括上一个主题)、并将很快发送响应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4888203:

    很抱歉、所有问题、但以下是调试指南:

    1. 如果可能、在发现问题时尝试测量 INA240电源电流。 如果它高于最大 IQ 规格(2.6mA)、则可能表示器件内部存在一些损坏。
      1. 测量流入 IN+和 IN-引脚的电流尖峰可能指示内部 ESD 短路故障。 当电压超出绝对最大电压额定值或处理不当时、ESDS 会中断?
      2. 测量 INA240输出(OUT)电流的尖峰可能表示 INA240内部组件损坏或 IM 布线上可能损坏的组件。
    2. 您的接地平面是否都连接了低阻抗连接?
      1. 当电桥切换时、整个 PCB 的接地电压可能会发生差异、这可能会导致 INA240发生电压冲突。
    3. 在此1小时的时间范围内、12V 电压轨上是否发生任何变化?
    4. 是否有任何温度变化?
    5. 电机是否在1小时内开启?
    6. 在这些测量期间是否连接了电机?
    7. 在1小时内是否曾将电源切换至 INA240?
    8. 如果可能、您能否尝试重复实验、但尝试准确测量可能流动的泄漏电流? 您可以尝试将手持式万用表与分流电阻串联、并/或测量分流电阻两端的电压。
    9. 您能否分享一些布局屏幕截图?
    10. 您是否可以确认放置的第二个 INA240A1未与图片一同烧录?
    11. 您是否在多个系统/电路板上看到过这种现象?
    12. 您会执行 A-B-A 交换吗? 采用坏系统(A)和良好工作系统(B)、然后从 A 交换 INA240 (并将其焊接到系统 B 上)、从 B 交换 INA240 (并将其焊接到系统 A 上)。 重新测试两个系统、并查看问题是否出在怀疑损坏的 INA240。
    13. 您是否可以确认、没有来自 TA7291 OUT1的电流和/或流经 Rshunt 的电流发生意外漂移?
    14. 根据您的数据、输出移动575mV (考虑 Vs 漂移)。 因此、I_rshunt change= 575mV/(25V/V* 150mΩ)= 153mA。
      1. 您可以尝试将手持式万用表与分流电阻串联、并/或测量分流电阻两端的电压、精度约为+/-1mA。

     

    如果在观察到问题时未同时测量显著的电机/ PCB 泄漏电流、并且所有电源电压和接地层均稳定、则 INA240可能会损坏。 如果有一些输入电流尖峰进入任何引脚、并且该电流持续(直流)、则肯定会损坏该电流。 这应通过上文所述的 ABA 交换进行确认。 根本原因可能是操作不当或某些 PCB 寄生路径导致瞬时电压违反、从而导致电气过载损坏(EOS)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、很抱歉我迟到了。

    首先、让我澄清一下测量条件。 我遵循 Carolus Andrews 的建议、12V 电源轨打开(连接器6打开、未连接电机)。 我卸载了分流电阻器。 请检查上一个主题中的最后两张图片。 因此、IN1-GND、IN2-GND 电压相等。

    不幸的是、我无法测量电流。

    对于接地平面、INA240的电压 GND 引脚等于 Vcc 的 GND (5V)和+12V 的 GND。 此外、PIC16F1459不切换 PWM1和 PWM2、因此桥式 IC 只在 OUT1上输出+12V。

    我在实验结束后立即触碰了器件、但它不是很热。 器件未烧坏。

    布局屏幕截图如下所示。 我使用跳线电缆进行橙色连接。

    您的建议是否有任何变化?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于延迟响应没有问题、

    我建议采取以下步骤:

    1. 将 分流电阻器焊接回到 PCB 上、并将输入连接回模拟接地(直流12V 或 GND 0V)。 输入引脚不应悬空且不应与分流器连接。
      1. 如果可能、可以考虑在 Rshunt 和 IN+/IN-引脚之间添加两个相等的输入电阻器(值介于10Ω Ω 至100Ω Ω 之间)。 这将需要对某些跳线和/或通孔电阻器进行飞线连接、但如果您可以在发生此问题时测量它们上的压降、则可能会证明这一点很重要。 这些电阻器可让您测量输入偏置电流。 如果它们 随着时间的推移而显著增加、则这将表示输入 ESD 单元损坏。
    2. 确保 INA240的 OUT 引脚上没有负载。
      1. 因此、将其从所需的任何器件上断开、因为它仅真正驱动一个简单的电容器或电阻器、并由 DMM 进行测量。
    3. 使用 DI 水和异丙醇(以及 ESD 安全刷)清洁此电路板、以确保电路板没有通量残留物和杂散颗粒/碎屑。
    4. 使用烤箱(60°C 时几分钟)或强制风机干燥电路板。
    5. 重复测量和实验。
      1. 如果出现问题、请务必测量整个系统的接地平面电势是否存在任何差异。
    6. 然后 移除 INA240并替换为全新的非触控 INA240 (处理所有 ESD 预防措施)。
    7. 清洁电路板、如步骤3所示。
    8. 重复测量和实验。

    我不希望看到这种对新单元的问题。 如果问题在新装置上持续发生、则系统中的某个东西(例如输出负载、桥式驱动器中的移位会影响器件)。 如果问题仅发生在一个装置上、则可能是 ESD 处理不当。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter