This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524:是否提供模拟缓冲器/扇出?

Guru**** 2784535 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4524, THS4551, OPA862, THS4552, OPA2677, THS4131, DRV1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995244/ths4524-analog-buffer-fanout-is-availalbe

器件型号:THS4524
主题中讨论的其他器件: THS4551OPA862THS4552OPA2677THS4131DRV1100

您好!  

我正在为我们的产品设计测试板。

要求是设计电路板:

1个模拟输入、差分输入(0-10MHz、输入 Vpp < 1V)

 -32x 模拟输出、差分输出、 与输入具有相同的带宽和振幅

测试板旨在检查所有32x 接收通道是否工作正常。

是否有符合此要求的模拟扇出解决方案?

或者、我能否将测试激励信号转换为数字信号、例如 LVDS。 如果是这样、与 模拟器件相比、数字信号扇出器件更容易查找且成本更低。

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要定义您的负载-您是否需要双端接差动瞬态线路、或者这只是需要 ISO R 的容性负载。 0Hz 表示您正在将直流电平测试到 DUT 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    到目前为止、我可以确认接收器板中的 ADC 是 ADI 的 AD9637。

    关于双端接差速器传输线路,您是要单独端接差速器线路吗? 我不明白你的观点,请作进一步解释。

    输入带宽、 因此无需测试直流电平。 但带宽上限 为10MHz。

    您能否为这一要求提供一些解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、下一个问题是您要测试什么? 如果您尝试执行某种 SFDR 测试、则放大器要求将变得更具挑战性。 您计划如何看待?

    此外、最终需要知道信号来自何处? 我在一年前完成了类似的任务、为多通道 G.HN 线路驱动器生成非常低的 MTPS 输入测试信号。 ATE 中的有趣问题。 我确实在我的解决方案上写了一篇文章、但如果您最终需要类似的东西、则必须稍后查找。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将测试带宽为0.5MHz - 10MHz 的线性调频脉冲信号。  即  正弦波的线性调制。

    线性调频脉冲信号来自一个 DAC、后跟一个放大器驱动器。 它似乎比您的任务要求简单得多。

    非常感谢您分享有关您的解决方案的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    下面是我对该测试板的概念草案。 但一个 THS4524输出需要驱动 下一个放大器级的8个输入通道。

    我不确定这一点。 如何终止这种传输线路?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 FDA 的困难之处在于、它们将 Rg 元素显示为输入 R。因此它们看起来都像第一个驱动器的并联 R 负载。 要提出这一点、增加所有 R 都会导致噪声问题。  

    四通道 FDA THS4524并不是特别小、由于我们解决了 THS4551和双通道 THA4552的性能问题、因此我很少使用它

    您是否遇到布板空间问题? 替代方法包括  

    以某种方式使用平衡-非平衡变压器、通常用于交流接口。 ADC

    2.显示高输入阻抗的差分 I/O 双路运算放大器

    3.高输入阻抗单端到差动器件-最近有一个介绍、忘记了器件型号。  

    驱动线性调频脉冲的第一个放大器是什么?  

    今天开车经过蒙大拿州、大部分时间有点触碰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    希望你有一个美好的旅行

    我没有电路板空间问题。

    为何使用平衡-非平衡变压器来驱动交流耦合中的 ADC?

    驱动线性调频脉冲的第一个放大器是 ADA4940-1、具有来自 DAC (AD9705)的输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      这 是一篇很好的博客文章 、介绍了 Michael 对平衡-非平衡变压器与 FDA 的含义。 关于 Michael 的第三点、我相信他正在谈论 OPA862。 您是否在为这些通道中的任何一个寻找增益?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    感谢您的分享。 我在看这个。

    输入和输出都是差分信号,因此我认为它不需要选择单端到差分解决方案。

    我对这些通道没有增益要求。

    32个输出通道复制输入通道。 我正在为此寻找一种低成本解决方案,但没有电路板空间限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早晨的 jkw

    因此、您最终会遇到扇出问题。 并联一组 FDA 可将其所有输入电阻器并联

    我假设您希望使用单个5V 解决方案

    2.在接口中实现良好的0.5MHz 至10MHz 测试信号目标、信号范围约为100kHz 至50MHz

    AD9637引用2Vpp 的最大输入-每个极性为1V。 (通常为-1dBFS 测试或1.8Vpp 最大值、0.9Vpeak)

    首先、这是一个中间5V 级、可从此处将大量输出电流驱动到并联最终 FDA (对于 CM 控制非常有用)、无需进一步的交流耦合。 如果我们想象一个目标。 如果我们希望在所有并联输入 R 上将0.9V 峰值的需求限制在100mA、我们可以降低到9欧姆负载、以确保 R 的最小值为20欧姆。 然后、针对 ADC 中的 Rg 值、我们可以驱动50个与该级并联的值、希望已经足够。 此电路位于2.5V 直流电压、ADC Vocm 将驱动 FDA 输入 Vocm、该 Vocm 也将设置直流电平位移电流。 您可能只需要其中一个器件即可为所有 FDA 级提供扇出、但您可以使用这些 R 值添加第二个器件、ADA4940可以轻松驱动该器件

    然后、所有 FDA 并联(我将使用具有1k Ω R 的双路 THS4552) 将驱动测试中的 ADC - FDA 输出将与 Vocm 相耦合并转换为 ADC 值-添加一个简单的 RC 接口以将带宽限制为60MHz -我想说只有100pF 差分电容、并 将2个串联13欧姆电阻接入每个 ADC 路径-需要 以在从 OPA2677输出到每个 RC 输入的布线中实现低 C 寄生。  

    顺便提一下、这里是 AD9637的示例接口-几乎总是平衡-非平衡变压器、以获得最佳的 SFDR 图。  

    以及我要使用的 OPA2677仿真文件- Rea SchMID 提供的原始晶体管级模型、  

    e2e.ti.com/.../OPA2677-inverting-buffer.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步查看 CM 控制的直流电平位移电流、  

    操作 OPA2677中量程直流以获得最佳的信号余量-此处为2.5V、  

    AD9637希望获得0.9V 的 CM 输入(由 FDA 控制提供)。  

    如果我们使用1k Ω RF = Rg、则每个 FDA 显示了一个从 OPA2677的2.5V 输出直流到 ADC 输入的0.9V 输出直流 VCM 的等效2k Ω 负载。 因此、除了信号电流需求外、每个通道的每侧都需要1.6V/2kohm 或0.8mA 的直流电平位移电流。  

    查看5V 规格表、假设 OPA2677可提供150mA 输出(0°C 至70°C Tj)。 因此、我们可以驱动多个与单个 OPA2677并联的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的回答。

    我将在 PSpice for TI 中模拟您的解决方案。 但在 TI 的 PSpice 中没有 THS4551模式。 因此、我选择 THS4131 作为替代。

    在仿真项目中 、使用8个通道输出对 OPA2677 + THS4131组合进行仿真。 如果您有兴趣、我随附了项目文件。

    另外、在实际情况下、我必须使用单个3.3V 电源解决方案。 因此、THS4131不适合基于功率要求、另一个因素是芯片消耗的电流过大、而 THS4551 是 ok.e2e.ti.com/.../opa2677_2B00_ths4131.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4551有一个 PSPICE 模型、它在设计和开发选项卡下-在本简介中、我为所有数据表电路生成了 TINA 文件、以便使该列表更加详细、但如果您向下滚动、您会发现此文件可供下载。 此外、即使您在 THS4551上使用3.3V、OPA2677也需要5V 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。

    我将使用 THS4551模型重做仿真。

    但是、对于需要5V 电源的 OPA2677、可以建议使用性能类似且支持3.3V 电源的任何器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已在 FDA 电阻器上趋稳、以及需要驱动多少个并联的电阻器、但 OPA2677输出。  

    因此、对于较高的电流输出、您通常使用 AB 类输出级、例如 OPA2677、它需要更多的电源余量、而无需 查看 OPA2677在重负载下的电压超过1.2V。 因此、在单个3.3V 电源上、您将失去2.4V 的余量、如果部件完全正常工作、则只剩下大约1.1Vpp 的摆幅。  

    这些高输出、高速器件是 xDSL 线路驱动器要求的结果-我现在只能想到2个 RROutput 类型的器件、  

    TI DRV1100 -这是一款 CMOS 器件、显示 NRND 指向 OPA2677 (很惊讶它仍然可用)。仅在低至4.5V 的电压下工作

    2.我现在不记得的 ADI 设备-不确定它是否为3.3V 规格、因为很少有 DSL 线路驱动器需要该规格。  

    不确定为什么不能提供5V 电源、如果它们的输出通过3.3V 供电的 THS4551、则 ADC 的 FDA 输出不能超过0和3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 FDA 电阻器、Rf 和 Rg 设置为499欧姆。  总共32个 FDA 并联、需要由 OPA2677驱动

    关于单电源、我们设计的测试板由上行板(发送器侧)通过一根电缆供电、电源集成在该电缆中的3.3V 电压、因此我没有其他电源选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回到您的扇出问题-实际上是一个电流驱动问题、您的32-499欧姆电阻是并联的、显示并行驱动时的有效负载为15.6欧姆-假设我们尝试在 FDA 的每侧提供+/-0.45V 电压、 这是29mA 驱动-我想不是太多。  

    但是、如果您只需要3.3V 电源即可满足、则需要 RROutput、OPA2677无法使用。  

    线性输出电流很难指定、但在这里、ADA4940-1在3V 上进行了一些工作、显示了典型值38mA -不知道最小值是多少、规格中存在差异。  

    此外、如果在每侧直接加载电阻为15.6欧姆的 ADA4940、则可能会进入其交流响应、从而使其无法接受。 我们在 THS4551规格上更加高效地进行了测试、这里是线性输出电流的3V 表、这是最终的测试规格-只有直流测试在最终完成、但没有比任何结果都好(并且优于 ADA4940的工作)

    您应该做的可能是从 ADA4940中驱动两个并联 THS4551级、然后使这两个级中的每一个驱动16个最终 ADC 驱动器。 然后、每个输出线上将看到32欧姆的电阻、仍然是一个相当重的负载、但您可以根据需要扩展此概念。