This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3604EVM:如何设置该板上的比较器阈值

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3604EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995128/tlv3604evm-how-to-set-the-comparator-threshold-on-this-board

器件型号:TLV3604EVM

您好!

如果我有一个介于0V 至740mV 之间的模拟 OOK 方波信号、并且我想将其转换为 LVDS、并使用 OUT+单端信号并将其发送到示波器以进行采样、 是否可以为此使用 TLV3604EVM、如果可以、如何实现? 是否通过将 IN-上的阈值设置为370mV、然后将 IN+连接到模拟 OOK 信号、并将 OUT+直接连接到示波器并忽略 OUT-?

谢谢、

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun

    您的计划正确地将 IN-设置为370mV。  如果方波的占空比接近50%(不是太高或太低)、一种很好的方法是对方波进行低通滤波。  IN+可以看到未滤波的信号、而 IN-可以看到严重滤波的版本。  它是一个自我调整的基准、这是一个非常巧妙的技巧。 以下是展示该技术的应用手册(www.ti.com/.../snoa989.pdf)。  这适用于标准和高速器件。  

    在输出方面、LVDS 输出需要在它们之间具有100欧姆的负载、以获得适当的信号摆幅。  因此、只要在输出引脚之间放置一个100欧姆的负载、就可以选择仅使用高阻抗示波器探针查看其中一个输出。  我们的 EVM 在100欧姆负载的输出端具有一个占位符、并具有串联旁路电容器、以防您希望对输出进行交流耦合。  很多时候、当我们进行交流测量时、我们会将电容器插入这些内联封装中、并使用 SMA 电缆将两个输出直接连接到50欧姆端接示波器通道。  在交流情况下、LVDS 输出级仍会看到100欧姆负载、但信号当然以接地为中心、而不是1.2V。

    希望这对您的电路有所帮助、祝您好运。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢你的帮助。

    我查看了应用手册、我得到了您的建议、低通滤波器输入-的信号将提供动态阈值电压、并将未滤波的信号直接导入 IN+。 我计划使用具有一个 SMA 输出的 APD 模块、而无需另一块电路板即可直接使用 TLV2604EVM。 因此、我将 使用 t 片段拆分 APD 模块的输出、并将一侧直接连接到 IN+、并 通过低通滤波器(www.minicircuits.com/.../SLP-25 .pdf)将另一侧传递。 然后、这将过滤25MHz 以上的所有内容。 我计划使用曼彻斯特编码以100Mbit/s 的速率进行调制、因此基频为50MHz、这意味着25MHz 低通滤波器应该只离开直流信号。 这对您来说有道理吗?

    谢谢、

    Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun

    有道理。  您仍可以选择使用确切的滤波器值、但板上的占位符将供您调整。  该选项的唯一缺点是可能会出现启动延迟、但如果您将滤波器保持在相当高的水平、则这不会太长、无法使电容器充电(参考稳定值)。

    卡盘