This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA168:250A 电流传感器

Guru**** 2793915 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/991911/ina168-250a-current-sensor

器件型号:INA168

大家好、

您好! 我们的客户需要您的帮助来检查他们的电路问题。  

该电路在"无流经分流器的电流"时提供141mV 的输出。 这种情况下、如果他们正确地完成了计算、他们会看到10.72A。

如果它们添加了一个负载、使分流电流为500mA、则输出上升至148mV。 这是他们对11.1A 分流电流的预期结果、因此存在偏移。

为什么部件输出的偏移为141mV? 输出端连接到微控制器 ADC 输入端、并使用钳位二极管防止 ADC 输入端出现过压。

随附的原理图:  这是一个250A 电流传感器。

期待您的回应。 提前感谢。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnathan、

    INA168为输出电流、因此请确保输出端未连接其他负载。  它是什么类型的 ADC、采样率是多少?  这也可能改变输出端的电压。  此外、室温下的输入偏移在输出端只能占66mV。  为了调试并确认这一点、我将移除 R4并在器件输出端使用高阻抗仪表进行测量。

    增益不远、因为从0A 到500mA 的差值不远。  请注意、Rshunt 和 RL 上的误差很可能决定此误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    感谢您的回答。 我还在等待客户的反馈。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、  

    很抱歉反馈延迟。 以下是我们客户的最新更新。  

    移除 R4后 、它们在空载时测量的电压为4mV、在500mA 时测量的电压为11.6mV、它们认为这是正确的且符合预期。

    输出被馈送到 STM32G030J6M6处理器中、ADC 外部输入阻抗为50kΩ Ω。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    这是他们遇到的一些加载问题、请注意、他们连接时有一些东西会将其拉高。  可能存在更高电压的负载。  由于 INA168仅驱动电流、并且通过多条路径、输出电压可能会因连接到节点的所有负载而变化。  建议添加一个缓冲器来处理这些额外的负载。  使用这些电流输出器件有好处、一个是带宽、如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    请注意、BAT54在室温下的泄漏电流约为100nA。 100nA 乘以330k + 30k 可得到36mV 的失调电压

    此外、STM32允许的最大源阻抗为50k。 阅读相应数据表的第67...69页。 但您的源阻抗为360k! 所以、正如 Javier 已经建议的、我要添加一个缓冲区。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KI/Javier

    很抱歉耽误你的回答。 我们的客户已使用缓冲器返工。 1k 电阻器用于防止大于3.6V 的电压破坏运算放大器、因为此处不能使用二极管。

    随附的原理图:

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    感谢您的更新。  我将关闭此帖子。