This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301 & Amp;AMC1302。为什么下面两张图片中有一个区别?哪一张是正确的?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990611/amc1301-amc1302-why-there-is-one-difference-in-the-two-pictures-below-which-been-circled-which-one-is-correct

主题中讨论的其他器件:AMC1301

如果需要连接右侧图片中的 GND1和 VINN?为什么不在左侧图片中连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否注意到 AMC1301数据表的图52? 正如您看到的、没有绝对必须直接将负输入 VINN 连接到 GND1。

    右侧的原理图仅是一个示例、展示了如何在特定应用中连接输入。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否意味着我可以交换 VINN 和 VINP (图54)?

    如果没有任何 VINP/VINN 连接到 GND1 (悬空)、那么简单的 VINP/VINN 交换会导致感测到的电流(分流器上的电压)具有相反的(逆变器)极性?

    请确认是否确实不需要将 VINN 连接到 GND1。

    谢谢

    Petr Kadanik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/990611/amc1301-amc1302-why-there-is-one-difference-in-the-two-pictures-below-which-been-circled-which-one-is-correct/3659282 #3659282]AMC1301数据表的图52吗? 正如您看到的、没有绝对必须直接将负输入 VINN 连接到 GND1。[/QUERP]

    我没有说"浮动"。 我说过、没有必要负输入 VINN 直接连接到 GND1。

    查看数据表的图52、了解我的意思。 尝试理解 R3'的含义。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    最佳做法是将至少一个输入连接到器件接地、并使另一个输入相对于另一个输入和 GND 摆动+/-。 这可确保输入电压保持在器件的共模输入范围内、并且不会超出绝对最大电压输入额定值。 这对于电流测量应用尤为重要、在这些应用中、分流器上的绝对电压幅度可能会快速变化。  

    正如 Kai 所说、这不是一项硬性要求、但它是确保器件正常运行的最简单方法。 谢谢 Kai!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复。

    我理解建议将其中一个输入接地的最佳做法。 我要做的是交换 VINP 和 VINN 输入、因此 VINP (正极)将连接到 GND1。 我希望在进行此修改后输出信号极性会反转。 Moreovere、它还将使我的 PCB 布线更简单。 但是、我需要100%确保此修改(交换 VINP 和 VINN;同时  VINP 连接到 GND1)不会导致任何性能和功能下降、而是输出信号极性反转

    请确认吗?

    谢谢

    Petr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    这很好、性能不会下降、只有极性反转如您所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将在下一次 PCB 迭代中进行交换。

    (笑声) 如果不起作用,我会再给你回电:-)

    解决了。

    谢谢

    Petr