This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:INA300原理图审阅

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300, INA303, INA302, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/993071/ina300-ina300-schematic-review

器件型号:INA300
主题中讨论的其他器件: INA303INA302INA301

您好、先生、

 您是否愿意帮助检查我的客户有关 INA300的设计? 他们想要知道结果的最大误差百分比? 感谢你的善意帮助。

最棒的酒店

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    从有限的原理图中获取该值。  限流电阻器在14上似乎没有 K、我假设这是所需的。

    以获得我需要一些信息的最佳答案。  或者、您需要查看我们的培训以确定哪个误差源很重要。   通常情况下、CMRR 和 PSRR 不会发挥很大的作用。  增益误差可能由 Rshunt 值决定。  此外、您还需要考虑 Rlimit 电阻器中的误差。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请帮助确认以下内容:

    PoE PD 最小值= 12.95W

    12.95W*0.87=11.26W --- PoE 模块效率

    11.26W/[12.5V*(1+5%)]=0.858A---- 最小电流

    11.5V*(1-5%)=10.925V--- 最小电压

    10.925V*0.858A=9.373W--- 最小功率  

    最棒的酒店

    宗武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在这种情况下、限制电阻器 Rlimit=10.925V/0.858A=12.73 Ω

    您认为该限制是什么?

    最棒的酒店

    宗武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在这种情况下、限制电阻器 Rlimit=10.925V/0.858A=12.73 Ω

    您认为该限制是什么?

    最棒的酒店

    宗武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    这是 Rlimit 的计算错误。  共模电压在计算中无关紧要。  我很抱歉没看到这一点。  数据表中有一个用于计算 Rlimit 的表。  INA300的输入范围为0至250mV 差分、跳闸点为8.58mV。  假设您的 Rsense 为10mΩ Ω 且 ILimit = 0.858A、计算如下。  Rsense 值是功率与精度之间的折衷。  如果需要噪声或提高精度、则可以增大 Rsense 值。  计算中的500µV Ω 是为了计算偏移。  随着 Rsense 的增大、Vos 的影响也会减小。  这一切都需要在 Rsense 上的功率和压降之间进行权衡。

    ILOADTRIp 0.858 A
    Rsense 0.0100 Ω μ A
    Vtrip 0.00858
    Rlimit 454.1. Ω μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果我选择 Rsense 为10mΩ Ω,则它将超过规格。

    RSENSE_MAX mΩ 感应电阻值 PRSENSE/IMAX^2 2.5 μ F。

    Rsense   mΩ 应< 2.5k Ω、对吧?

    最棒的酒店

    宗武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    另一个问题、ALERT 是开漏输出。

    我们是否可以将 Vs 设置为4.2V、但警报是1.8V 上拉电阻(10k Ω)?

    这会影响警报输出吗?

    最棒的酒店

    宗武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请帮助我确认以下内容  

    PRsense
    =Rsense * i^2.
    =0.001*0.858*0.858
    =736.2uW (<250mW)

    Rsense
    =PRsense /(I^2)
    =736.2uW/0.858A/0.858A
    =1m Ω(<2.5m Ω)

    Vlimit=0.858A*0.001ohm=858uV

    Rlimit
    =(Vlimit+500uV)/20uA
    =(858uV+500uV)/20uA
    =68 Ω

    最棒的酒店

    宗武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将 Rsense 增大到尽可能大的值、以获得最佳信号。  10MΩ 如果你担心累算的话,比2.5mΩ 要好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    您答对了、这是可以的、不会是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    当您接近 INA300的偏移时、这将是一个问题。  偏移为500µV μ V。  您应该像上面提到的那样增加 Rshunt。  这是在设计精度和触发点误差或 Rsense 功耗方面的折衷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在数据表中、低于该值的情况如何?

    PRSENSE 允许的最大 RSENSE 功率耗散为250mW

    最棒的酒店

    宗武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    这是使用 Rshunt 的示例、该电阻器的最大额定功率为250mW。  这是一个示例。  使用 Rshunt 和 Rshunt 的最大额定功率进行这些计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    %数据表中的最大测量误差:5 μ V

      这是如何计算的?

    2.在数据表 中,7.3.1.1选择电流感测电阻::Ω 示例器件

      “如果总误差预算为5%,则最多可将3.5%的误差归因于器件的内部偏移。”

      "假设总误差预算为5%、"这种方法的基础是什么?

    BR、

    宗武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您是否具有更小的容差值电流感应比较器 IC?  

    例如 INA260AIPW  容差0.1%

    BR、

    宗武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    1) 5%是本示例的虚构要求。

    2) 2)提到这一点是为了表示满足此示例的错误。

    • 5%是此示例中的最大误差。
    • 1.5%是 Rshunt 和 ILimit 电流设置电阻器的误差(这基于  
    • 误差的2%来自偏移(Vos/VsenseMax)*100 = 500µV μ V/25mV * 100 = 2%
    • 总误差为1.5%+ 2%= 3.5%

    您可以提高 Rshunt 值并提高精度、但这不会提高 Vos 值。  这在所有情况下都可能不起作用、因为功率可能是不可接受的。  例如、如果我的 Vsense 最大值为250mV、则偏移将计算为.2%、您仍需要考虑 Rshunt 和 ILimit 电阻器的容差。

    如需使用比较器获得更高的精度、请查看 INA301 (单路比较器)、INA302和 INA303 (双路比较器)。  此链接将为您提供所有比较器选项、但 我突出显示了最佳精度选项。  对于这些器件、如果使用类似的计算、还需要考虑增益误差。  在 INA300中、这在 VOS 误差中得到了考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    以前:

    11.26W/[12.5V*(1+5%)]=0.858A
    11.5V*(1-5%)=10.925V
    10.925V*0.858A=9.373W

    之后:

    11.26W/[12.5V*(1+1%)]=0.89A
    11.5V*(1-1%)=11.38V
    11.38V*0.89A=10.13W

    电源

    我们的案例总误差:

    Vsense 最大值

    =Rsense * Imax

    = 1.36Ω* 0.858A

    =1.17V

    (Vos/Vsense 最大值)

    =(500uV/1.17V)

    =0.043%   ---- 偏移误差

    • 1%是来自 Rsense 的误差
    • 总误差为1%+ 0.043%= 1.043%(约为1%)

    上述计算是否正确?

    BR、

    Zong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    Rshunt 和 ILimit 电流设置电阻产生的误差

    Rsense 误差= 1%

    RLimit 误差= 1%

    此初始误差=1%+1%=2%

     是这样吗?

    BR、

    Zong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zong、

    除了 Vsense max 过大外、计算结果也正确。  您可以得到的最大值为250mV、我建议您留出一些净空、并使用大约200mV 作为 Vsense 的触发点。

    在这种2331Ω 下、我将使用200mV = Rsense * 0.858A -> Rsense = 0.2/0.858 =Ω。  我认为上述 Rsense 上的功率过大、该电阻器的功率为0.1716W、但您会得到更高的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    在本数据表中、我使用的 Rsense 为1W 1%、

    因此 Rsense 最大值= 1W /(0.858A^2)= 1.35Ω Ω

    现在、我选择 Rsense = 10mΩ Ω< 1.35Ω Ω

    Vsense = Rsense * Imax = 8.58mV < 200mV

    Vsense 最大值=Rsense 最大值*Imax 1.35Ω Ω*0.858A=1.15V

     是这样吗?

    BR、

    Zong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    应使用上文所述的 Rsense~233mΩ。  为了最大限度地减小偏移、您应该使跳闸值尽可能高。  如果您无法理解这些折衷、请参阅 我们的电流感应放大器培训系列。

    对于计算、您需要保留为所有计算选择的 Rsense。  上面的示例仍然具有超过250mV 的 Vsense、这是 INA300的最大输入范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们将选择 Rsense = 200mV/0.89A=225 mΩ

    我们还有其他问题:

    关于 IEA301、来自 TI FAE "对于这些器件、如果您使用类似的计算、还需要考虑增益误差。"

    为什么 IEA301需要考虑增益误差、而 IEA300没有增益误差的注释?

    关于 IEA300和 IEA301的总体误差概念、例如、如果总误差为5%、您是否认为对于特定的设置、这是±5%    

      价值? 或者您认为它是±2.5%吗?  

    BR、
    宗武
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的原理图中没有额外的 ADC GPIO 引脚、但 INA301必须 OUT (ADC)。

    我是否仍可以使用 INA301?

    BR、

    Zong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    1) INA301之所以具有增益误差规格、是因为有一个模拟输出、您可以测量模拟放大器的输出。  INA300只有一个数字输出、并且没有模拟输出、误差表示为和偏移、并且包括模拟组件出现的任何将被视为增益误差的误差。

    2)我相信我在第一名中已经介绍过。

    3)这是+/- 5%

    INA301输出无需连接到 ADC、但您可以在需要时监控输出。  您仍然可以使用 INA301。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     INA300和 INA301的总误差概念如何?

    INA301提供了 Error_Total、Error_Initial、Error_Available。

     INA300仅提供 Error_。

    如何 分别计算 INA300、INA301的电流感应误差(容差)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    INA300通过该示例来计算误差、您已经完成了这篇文章中的一些计算。  请在数据表中查看该信息。

    INA301具有更多的模拟组件、并且输出是模拟输出、您需要以不同的方式计算误差、我们 的培训视频 会对此提供深入帮助。  然后、您需要添加比较器的偏移。  请记住、比较器的偏移位于模拟组件的增益之后。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我可以向您发送 INA301警报波形吗?

    如何上传照片?

    BR、

    Zong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    单击插入图像/视频/文件。  然后单击上传。  选择图片、然后单击确定。 您可能需要调整尺寸。  我在下面插入了一些图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    1.为什么 Alert_N 具有多个抖动?  

       看起来 Vsense 范围用于执行抖动、它的电压范围是多少?

    2.为什么功耗为11.06W Alert_N 无法重置系统?

      但是、开放式 AI 9.05W 可以复位系统。

    e2e.ti.com/.../Current-sense_5F00_resin_5F00_n_5F00_20210510.pptx

    BR、

    Zong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请帮我回顾一下 SCH。 U707.

    e2e.ti.com/.../yenisei_5F00_845_5F00_io_5F00_bd_2D00_v1.1_2D00_poe-11.pdf

    非常感谢。

    Zong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zong、

    请告诉我您在原理图中的探测位置。  信号名称与示波器图像不匹配。  您使用的上拉电压和上拉电压是多少。  R779是一种 DNI。  是这样吗?

    我还会进行探测、以查看在比较器上看到的信号。

    对于复位 、您已验证引脚2上的输出电压表是否低于比较器输出。

    使用高阻抗仪表、您可以验证限制电压。