This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:收敛问题。 Cehck 分析参数

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TIDA-01040, OPA827, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997806/tina-ti-convergence-problem-cehck-the-analysis-parameters

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: TIDA-01040OPA827INA128

您好!

我正在尝试使用 TINA-TI 进行瞬态分析、并不断收到错误"Convergence Problem。 检查分析参数!"

我该怎么做才能解决这个问题?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    当电路中的一个或多个 SPICE 模型存在问题、或者由于不稳定而无法收敛时、通常会发生这种情况。 您能否上传 您要仿真的 TINA 设计的副本?

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请发布您的仿真文件。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的帮助。 请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../tidm034-_2800_1_2900_.zip

    最棒的
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您好像在尝试对 TIDA-01040参考设计进行仿真。 瞬态仿真似乎未从原始版本修改(此处)。 此仿真似乎锁定、因为 OPA827模型中的某些东西不开心。 我运行了其他 TIDA-01040仿真中包含的未更改瞬态仿真、并看到出现了相同的错误。

    我可以通过在 OPA827的输出/反馈和1.5k 电阻器之间包含一个10.5欧姆电阻器来解决这个问题。 该电阻器出现在参考设计页面的原理图中、但仿真中缺失。 添加电阻器后、仿真确实收敛、尽管需要一些时间才能完成。 在使用10.5欧姆电阻器运行后、我添加了10pF 电容器、并再次收敛。

    我对 OPA827或它的型号不是很熟悉、所以也许高速产品组的某个人可以详细地考虑一下这种情况的确切原因。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这是常见的错误:TINA-TI 不喜欢在一个仿真中运行过多的运算放大器。 因此、如您所知、INA128的输出信号将是什么、分频并克服:

    e2e.ti.com/.../adam_5F00_tida01040.TSC

    或者换句话说:将整个电路分为单独的部分并分别对这些部分进行仿真

    Kai