This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC660

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/995499/lmc660

主题中讨论的其他器件:LMC660

尊敬的 TI:在我们的其中一款产品(VFD)中、我们使用 LMC660来监测/测量主电压(L1、L2和 L3)。 当 AO 放大器接通(t=0)时、元件的输出引脚上会出现正毛刺脉冲/晶须。
-我怀疑 这个问题是由于部件的内部电路和/或稳定性错误(相位和增益裕度...)
-请在下面找到原理图和仿真结果。

请告诉我您对此有何看法。
BR、
AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdossamad、

    尝试删除 C24

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    为什么要移除该电容器?  

    通过模拟,删除此部件不会改变任何东西! 同样的现象!

    BR、  

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    输入之间的电容器会降低相位裕度并降低稳定性。

    顺便说一下、如何测试稳定性?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AB、

    它可以是运算放大器或模型。 但是、有一些电容器电压必须在加电后稳定下来。 首先查看 C27和 C25