This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:LM2904BIDR 的流量安装

Guru**** 2532340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997189/lm2904b-flow-mount-for-lm2904bidr

器件型号:LM2904B

我的客户使用纸酚醛板、由于只安装在一侧、因此 他们使用流动焊料。

我们向客户推荐 LM2904BIDR、但必须能够安装流动焊料才能采用。 IC 是否能够进行流动焊接?

在 TI 发布的应用手册(SNOA040B (表面贴装组件的安装))的表1中、

SOIC-窄8引脚是因为可以实现该流程、是否可以识别可以实现 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    大多数引线式表面贴装器件可使用波焊工艺进行焊接。 但是 ,TI 不对通过波焊工艺安装的表面贴装器件提供任何保修,因为这不是我们用来认证封装的工艺。 TI 使用回流焊工艺对器件进行认证。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN

    感谢你的答复。
    此外,我很抱歉,我的答覆很迟。
    我理解答案、但客户希望获得制造商提供的使用流动焊料进行安装的保修。

    因此、我们将再次与客户讨论采用此产品所需的条件。

    此致  

    Akira Kagiwada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法为波焊工艺提供制造商的保修、因为这不是我们用于器件认证的产品。 请告诉我、我们是否可以提供任何帮助。

    谢谢、

    Tim Claycomb