This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA191:在反相 OPA191中未获得预期输出

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/997037/opa191-not-getting-expected-output-in-inverting-opa191

器件型号:OPA191

大家好、

客户想知道为什么在他的仿真中使用 OPA191作为反相器件时无法获得正确的输出。 下面是详细信息。

"

我在我的设计中使用 OPA191、并尝试将分压器偏置输出连接到运算放大器的反相输入。 我没有获得正确的输出。

如果我在中间放置一个缓冲器、我可以按预期获得输出、或者如果我要进行非反相配置、输出也将按照我的预期。

  我知道这可能是一个设计错误、但如果您帮助我了解导致这种错误的原因  

请参阅随附的 TINA: e2e.ti.com/.../trial-_2800_1_2900_.TSC

"

提前感谢您。  

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    电路按预期工作:

    最终、客户发现 R9正在加载分压器? 它看起来不像20k 和10k 的分压器、而是有效的20k 和5k 的分压器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard-San、您好!

    这是工程师在 等效电路中绘制的图。 戴维南电阻为 R1||R2或10k ||20k=6.67k、戴维南电压为分压器或3.33Vdc。  

    电路的增益为-39k/(10k + 6.67k)=-2.34V/V、VF2 =-2.34*3.33V =-7.79V

    当使用缓冲器代替分压器时、缓冲器的输出为低阻抗、因此 VF2=-3.33V* 39k/10k =-12.987V、这将使输出饱和。 我将+/-12Vdc 更改为+/-15Vdc 并得到-13V。  

      

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard-San、您好!

    一个多星期以来,我没有听到你的声音。 我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍然可以打开此主题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的支持、这解决了问题。

    此致、

    梅纳德