This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA832:导入 ADS。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA832, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996694/opa832-importing-to-ads

器件型号:OPA832
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我尝试将从(https://bit.ly/3gGwr5A)下载的 OPA832的 PSpice 模型导入到 ADS 中、并对结果进行仿真。 但是、我遇到了一个错误、显示为"ADS 语法解析器错误" '、第90行:语法错误"。  

此外、在 OPA832的导入原理图文件中、我注意到引脚标签与数据表中提到的不同。

请你作出慷慨答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    运行

    OPA832 TINA-TI 参考设计

    工作得很好。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    您是否需要使用 ADS 特定功能? 如果没有、我建议按照 Kai 的建议使用 PSpice for TI 或 TINA-TI。 两者均可在 TI.com 上免费获取

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Sam:

    感谢您的建议、但是我已经验证了 TINA-TI 的仿真、结果很好。 正如 Sam 提到的、我需要使用 ADS 进行仿真、以实现一些特定的目的。

    谢谢。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    您是否使用 ADS 网络表转换器导入设备网络表?

    最棒的
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是的、我在 ADS 原理图中导入了、但是、正如前面提到的 AI、出现错误消息 "ADS 语法解析器错误" '、第90行:语法错误"。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaditya、

    我想您可能希望了解用于调试网络表导入工具的 ADS 资源。 他们有一些相当广泛的在线文献。 如果将 ADS 网表与 PSpice 网表进行比较、您实际上也可以发现语法错误。

    最棒的

    Sam