This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6517:有关通道-通道增益匹配的问题

Guru**** 2514695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996908/lmh6517-question-regarding-channel-channel-gain-matching

器件型号:LMH6517

大家好、

首先是具体问题、然后是应用:

数据表将通道通道匹配指定为+/- 0.05dB。

我不清楚这是在两个通道的增益相同时发生的、还是在两个通道的所有增益组合上都存在

现在、应用:

我们的应用要求尽可能精确地测量两个输入(例如 A 和 B)之间的相对信号电平(增益)

A 和 B 中的每一个都是振幅超过3个数量级的正弦波、例如1mV 至1V (但可以根据需要进行缩放)。

尽管有上述情况、但在任何特定时间、信号 B 始终不小于0.2 *信号 A

理想情况下、我们希望每个信号的 RMS 之间的增益、但振幅之间的增益可能也是可以的。

A 和 B 的频率始终相同、且 CAN 范围介于5-100MHz 之间(但测量时的频率未知)。

之所以出现有关 LMH6517的问题、是因为一个想法是使用双 VGA、以便使 A 和 B 达到大致相同的水平、然后进行一些微调。

我愿意接受任何更好的建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会使用两个精确的峰值检测器来实现它。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    首先、感谢您的回答。 我非常感谢您提供更多详细的建议。

    我的背景不涉及此类检测器、但我知道在如此宽的输入范围(DR = 60dB)和频率(5-100MHz)内进行精确的峰值检测将非常困难。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的输入信号是什么? 1mV 至1V、实际情况如何? 您说可以对其进行缩放。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    显然是一种误解。

    我认为它可以进行缩放、这样振幅可以是5mV - 5V、而不是1mV-1V。 但是、总体动态范围保持不变。

    希望您仍能提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不确定我是否理解您的第一个问题。 数据表指定了0.05dB 的通道阶跃精度以及0.05dB 的通道通道间精度相关规格。 您是否在问通道-通道规格是否与增益相关? 在我看来、无论增益级如何、它都应该适用、但我可以在内部对此进行检查。 您是否在尝试使用 LMH6517对信号进行标准化、然后在测量输出后考虑该误差? 如果是、您如何根据输入振幅动态设置增益?
    Kai 可能会在这里寻求更好的解决方案、请告诉我如何提供帮助。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、感谢您的回答。

    最终目的是尽可能准确地测量两个信号 A 和 B 的相对电平(增益)
    并不是真正需要知道每个信号电平的绝对值。
    我的想法是将 A 和 B 中的每一个馈送到其自己的 VGA 中、并通过某些 AGC 控制增益、使每个的输出足够大、以最大限度地减少常规峰值检测中的任何误差。
    然后、知道用于设置每个 VGA 增益的控制信号后、我可以提取两个通道的相对电平。
    如果您可以考虑更好的解决方案、请告诉我。
    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我担心的是 AGC 速度和误差。 我同意这可能是一种巧妙的方法、但我不确定它肯定会更好。

    最棒的

    Sam